It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

丹麦最大的紫外线系统投入使用

该紫外线系统每小时处理的饮用水量几乎相当于九个奥运会游泳池的容量。

February 2, 2023
Disinfection & Oxidation Water Utilities

为了确保对哥本哈根大区未来的饮用水供应,HOFOR(哥本哈根大区公共事业公司)在当地的一个水库安装了丹麦最大的紫外线消毒系统。该解决方案由SILHORKO-EUROWATER负责搭建和安装,包括配备Ecoray®节能紫外线灯的Wedeco紫外线消毒系统。
 
安装在水库的先进紫外线系统每小时能够处理2200万升(580万加仑)的饮用水,是丹麦有史以来安装的最大系统,也是欧洲最大的系统之一。
 
水处理公司SILHORKO-EUROWATER用这款新的紫外线系统替换掉产能和能效都更低的旧系统。
 
哥本哈根的大部分供水都储存在HOFOR位于该市北部的大型水库中。来自几个自来水厂的水进入水库并流经一个大型阀门构件。紫外线主要用于对水中的有害微生物进行灭活。
 
HOFOR项目总监Erling V.Fischer表示:“我们需要新的紫外线消毒系统,因为我们的城市正在不断发展,消费模式也随之发生了变化,这意味着我们需要扩大产能。新系统的产能是旧系统的两倍多。与此同时,我们也借此机会得到了一种更先进、更高效且更具可持续性的技术,不仅可以降低能耗,减少服务和维护工作,同时也提高了供水的安全性。”

启动新的紫外线系统(从左至右):Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER)、Peer Krueger (Wedeco)、Erling V. Fischer (HOFOR)、Thomas Franz (Wedeco)、Tim Rindsig(赛莱默丹麦公司)、Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER)、David Fogde (HOFOR)、Thomas Drifte (HOFOR)和Michael Petersen (HOFOR)。

紫外线消毒为饮用水安全保驾护航

新的紫外线解决方案包括两套 Wedeco品牌的紫外线消毒系统, 每套系统每小时可处理多达1100万升水。产能高,可满足哥本哈根高峰时段的用水需求。

该系统使用紫外线对水进行消毒,为确保供应给消费者的饮用水达到最佳水质提供了额外保障。紫外线可在短短几秒钟内分解微生物的DNA,从而达到灭活细菌、病毒和病原体的目的。紫外线消毒不会影响水的口感和质量。

在新系统投入运行的整个过程中,保证向哥本哈根的供水不中断是至关重要的。因此,系统的替换分两个阶段完成,一个系统被替换的过程中,另一个系统保持运行。
 
两套新的紫外线系统已提前焊接在不锈钢基座上,减少了现场组装的工作量。在实际安装过程中,尽管需要许多不同人员共同参与,但仅在18小时内就成功完成,并且没有中断供水。
 
SILHORKO-EUROWATER分销Wedeco系统已有25年之久,该公司的紫外线产品专员兼项目经理Thorbjørn Skense Hinge介绍说:“每个人在安装过程中都完美发挥出自己的作用。这可以当做一个通过良好合作,迅速达成目标的范例。”

「我們很自豪地看到 Wedeco 紫外線消毒系統幫助 HOFOR 為哥本哈根提供安全、潔淨的飲用水,並有能力滿足未來的需求。Wedeco K 系列還採用了 Ecoray 燈管,可根據水質自動調光。這將幫助 HOFOR 在最高水質要求的同時節省能源。”
Thorbjørn Skanse Hinge, SILHORKO-EUROWATER公司的紫外線產品專家和專案經理

关于新的紫外线系统

  • 两套紫外线系统均为Wedeco K143型号,每小时产能11,000立方米(1100万升)。安装在水库的紫外线解决方案的日产能为528,000立方米(5.28亿升)。
  • 每套紫外线系统有11排Ecoray灯,每排12个,共132个低压灯。每一排可以单独调光和关闭,根据当前水流量来优化能耗。
  • Wedeco紫外线系统满足饮用水的最高水质要求,并已通过UVDGM (USEPA)认证。