It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

如何解决2200万人口城市的缺水问题

北京排水集团正在借助水资源再利用、数字解决方案和大胆创新来解决我们这个时代最严峻的一些城市水资源挑战。

April 11, 2025
Water Utilities Water Reuse Water Scarcity Utility Infrastructure

城市化、工业化、污染、人口密度高、淡水资源有限、严重的旱涝灾害。中国复杂的水资源问题使水资源短缺成为一个亟待解决的问题,尤其是在首都北京,过去四十年间,北京的人口从500万增长到近2200万。

为了应对中国的水资源威胁,政策制定者和水务运营商正在采取大胆举措,改变水资源供应和管理方式。其中一个例子就是中国日益重视水资源循环利用。四年前,政策制定者设定了一个目标,要求缺水城市到2025年利用再生水满足至少25%的用水需求。在京津冀地区,各城市必须将再生水利用率提高到35%以上。

Making Waves采访了赛莱默中国水务基础设施销售总经理刘冰,谈到了中国日益增长的水资源再利用机会以及一家处于领先地位的公用事业领导者:北京排水集团。

问:回收水在中国现代城市发展中发挥着什么作用?

答:水资源再利用在中国具有前瞻性的城市发展中发挥着至关重要的作用。水资源再利用不仅能显著增加清洁水供应,还能保护城市生态系统。

通过投资现代化的集中式废水处理和回收解决方案,政府和城市水务运营商正在开发更有效的方法来处理以前排入当地水道的处理水。

回收的废水成为一项宝贵的资源,以多种方式造福社区。此类水资源可用于补充当地的河流湖泊,灌溉公园和城市绿化项目,清洁道路,并支持消防工作等。高科技领域和其他行业也利用回收的非饮用水来缓解市政供水需求。因此,缺水的城市和社区可以获得更多宝贵的水资源。

问:中国大规模废水处理和水资源循环利用的标准由谁来制定?

答:北京排水集团(BDG)是这方面的佼佼者,该公司运营着17家回收水厂,服务于首都超过1700万居民。该公用事业公司是公认的废水处理和水资源重复利用实践领域的全球先驱。

北京排水集团运营着世界上最大的水回收系统,每天回收超过500万吨废水。

该系统的亮点是槐房再生水厂,它是亚洲规模最大的地下水再生利用厂,也是创新的典范。

北京排水集团被视为行业标杆,不仅因为其拥有大规模运营的能力;该公用事业公司也是废水循环领域数字化水资源解决方案的早期采用者。北京排水集团于2019年开始为其污水处理厂实施数字化执行方案,并陆续创建了数字化平台,用于管理从水处理化学药剂投加到防洪等所有环节。

问:北京排水集团在水资源再利用方面最大的成功案例有哪些?该公用事业公司如何优化其设施?

答:北京排水集团正在为城市如何利用水回收来实现更加安全和高效的用水设定标准: 

  • 小红门再生水厂服务于北京广大地区,日处理能力高达60万吨。该厂的回收水用于满足工业和灌溉的非饮用水需求,补充河流和湿地的水源,并维护公园和人工湖的用水。2021年,该公用事业公司与赛莱默合作,用五台飞力SR44系列潜水搅拌器替换了老旧的设备,使搅拌器的能耗降低了58%。
  • 北京排水集团的高安屯再生水厂主要处理北京灞河流域的污水。2018年,该水厂开始扩建,将污水处理能力翻倍至每天20万吨。赛莱默的飞力SR44系列搅拌器已在该厂部署五年多,与传统解决方案相比,缺氧池节能62%,厌氧池节能52%。预计10年内,这些搅拌器将节省900万元人民币(约合116万美元)的能源成本。赛莱默目前还与高安屯再生水厂合作,通过数据和数字建模来优化泵系统的控制。

赛莱默非常荣幸能够支持北京排水集团利用水资源再利用来满足其所在城市和居民的需求。

问:北京排水集团在水处理和循环利用方面的下一步计划是什么——哪些新技术和数字解决方案正在塑造未来?

答:北京排水集团始终走在水处理创新的前沿。目前,他们的工作重点是继续推行其全面的数字化执行方案,帮助保障北京的供水。吴家村污水处理厂就是一个取得成功的案例。

在针对曝气、化学药剂投放和排水升级到数字控制系统后,该工厂每年节省了10%至15%的能源,既提高了效率,又满足了国家环保目标。

展望未来,北京排水集团计划将这些数字解决方案推广到更多水回收厂。这意味着利用实时数据分析和人工智能赋能系统来优化泵送操作、节约能源并改善维护管理。

北京排水集团真正与众不同之处在于他们拥抱创新。他们正在以前瞻性的思维方式,应对世界上一些最艰巨的城市水资源挑战。我发现北京排水集团的工作令人鼓舞,尤其是他们的团队对自身使命的阐述:“对我们来说,创新永无止境——这是不断探索、将小涟漪汇聚成巨浪的旅程。”