最大程度减少紧急情况下的气体氯化
挑战
九个自来水厂确保为柏林供应饮用水。柏林的饮用水来自市区的地下水水源,这些水源是在拥有 10000 年以上历史的岩石中形成的。理想的地质状况、受到全面保护的水域和严格的预防原则,为最高的水质提供了有力的保证。柏林的地下水来自大约 650 口井,这些水井的深度介于 30 米到 174 米不等,地下水抽出之后,首先运送到 Berliner Wasserbetriebe 的九个自来水厂之一。在那里,地下水接受处理,然后存储到纯水储罐中。柏林的住宅、工业和商业平均每天消耗大约 535000 立方米新鲜饮用水。每天的最大供应量为 110 万立方米,几乎是平均消耗量的两倍。
在三个领先的自来水厂的控制室中,监测和控制柏林市的供水情况,这三个自来水厂分别位于 Friedrichshagen、Tegel 和 Beelitzhof。凭借高产能、自来水厂之间的协同作用以及他们实行的集中管理,供水瓶颈问题迎刃而解。Beelitzhof 自来水厂是这三个主要自来水厂之一。该自来水厂与位于这座城市西南部的一些工厂合作。这家自来水厂位于 Wannsee 地区,拥有 80 口水井,分布在 Havel 河的两岸。该自来水厂为柏林的供水网络供应饮用水,每年的供应量约为 3500 万立方米。
在正常情况下,无需对水进行后续处理。但在极少数情况下,必须对水进行消毒
解决方案
对自来水厂来说,安装氯气投料系统是一个明智的选择。 数十年来,Berlin Wasserbetriebe 一直在使用 Wallace & Tiernan® 系统,作为一家长期合作的客户,他们非常信赖这些系统和设备的安全和无故障运行特性。氯溶液由氯气装置中的氯气制成,通过分配管道输送到投料点,这些管道部分埋在地下,部分安装在建筑中。2013 年安装的氯气装置安放在两个房间中:氯气投料设备和控制箱位于氯气投料室,所需的氯气存储在氯气间。后者由氯气检测器监控。
结果
只在发生紧急情况时添加用于消毒的氯。浓度非常低,当消毒剂扩散到消费者身上,也不易察觉。利用中央控制箱以及嵌入式流程控制系统,控制和调节整个系统。始终保证供应高质量饮用水。