It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

在严格的足迹限制内满足严格的磷限制

Billerica 污水处理厂通过具有成本效益的 comag 系统成功降低了磷含量

挑战

Billerica污水处理设施始建于1966年,主要处理住宅污水。此外,Billerica饮用水处理设施产生的明矾污泥在废水处理设施的固体负载中占很大一部分。经处理的污水排入康科德河。

解决方案

为了满足 0.2 mg/L 的新总磷 (TP) 限值以及未来可能更低的总磷限值,Billerica 考虑使用 CoMag® 系统。使 CoMag® 系统对 Billerica 特别有吸引力的特点之一是其占地面积小。为了降低升级成本,Billerica 需要在两个现有混凝土罐的壁内安装三级澄清池。重新使用现有的坦克消除了拆除和挖掘成本。CoMag 系统非常适合这种配置,因为它需要比传统系统小得多的澄清器来处理相同的流速。只有两个 23 英尺。需要(7 米)圆形澄清池,它很容易安装在现有的混凝土罐中。

"CoMag 系统的快速学习曲线和可靠性使其成为三级处理的绝佳系统,只需监测几个简单的参数即可轻松操作 "
JEFF KALMES,BILLERICA 的工厂主管

结果

初步试点测试

2007 年夏天,CoMag® 系统的一个试点证明了它能够用明矾、聚合氯化铝 (PACL)、氯化铁或铝酸钠凝结剂满足新的 TP 限制。此外,试点证明 CoMag 系统可以满足未来低至 0.05 g/L 的许可限制,而无需抛光过滤器,只需增加凝结剂剂量即可。   

全尺寸安装结果

自 2010 年首次在 Billerica 安装以来,CoMag® 系统已被证明是一种可靠且通用的三级处理工艺,能够实现任何低于 0.05 mg/L 的出水总磷目标,同时还实现了显着减少总量悬浮固体 (38%)、BOD (59%) 和其他污染物。

“CoMag 系统的快速学习曲线和可靠性使其成为用于三级处理的绝佳系统,只需监测几个简单的参数即可轻松操作,”Billerica 工厂主管 Jeff Kalmes 说。CoMag 系统使该设施能够在具有挑战性的足迹限制内满足严格的 TP 限制,同时应对进料流量、TP 和 TSS 浓度的大幅波动。