It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

全新的IONPURE® VNX Ultra CEDI 连续电去离子膜堆和ATG UV VT TOC 去除紫外线系统重磅亮相新加坡国际水周

专门为微电子行业超纯水应用而设计

中国,北京-2022年4月18-20日,在新加坡国际水周开幕之际,懿华水处理-关键水处理技术和方案的领导者,携全新的IONPURE® VNX Ultra CEDI 连续电去离子膜堆和ATGTM UV VT TOC 去除紫外线系统重磅亮相。

水的纯度对于微电子的生产至关重要。水中的污染物会影响产品质量,特别是在生产微电子元件的半导体行业。因此,在这种情况下,只能使用最高纯度的水,如超纯水。

专为满足微电子行业的高脱硼(硼的去除率 ≥ 99.8%)和高质量要求进行了性能优化
IONPURE® VNX ULTRA 大流量膜堆采用成熟的 IONPURE® 连续电去离子 (CEDI) 技术设计,可生产超高纯度的水。单通道VNX ULTRA消除了对传统硼选择性树脂的依赖,可将半导体厂的超纯水系统的成本降低数百万美元。它还消除了每两年更换一次BSR树脂的相关运营成本。VNX Ultra的硼去除率≥ 99.8%,也可以消除对昂贵混床抛光树脂的需求。

专为TOC去除而设计的紫外线系统
在用于这些生产活动的超纯水系统中,将总有机碳(TOC)水平降至最低至关重要,因为TOC会留下残留物,并对最终产品造成小的缺陷。Evoqua懿华的ATGTM VT TOC系列紫外线消毒系统是为微电子行业的超纯水工艺中显著地降低TOC而设计的。

在最终抛光之前,通常将安装降低TOC的UV装置,作为整个超纯水处理工艺的一部分。紫外线装置将UPW暴露在185nm的紫外线下。这种波长的紫外线产生了一种短寿命的羟基自由基,能够以足够的紫外线能量将TOC分解成二氧化碳。因此,有效降低TOC紫外线装置的关键是最大限度地提高185nm处的紫外线输出。

Evoqua懿华的VT TOC系列仅使用灯具结构中最优质的材料,提供市场领先水平的185nm紫外灯和较长的工作寿命(16000小时)。VT TOC系列使用大功率灯,以尽量减少安装在系统中的总的灯的数量。