It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

在电子和电力行业超纯水工艺中降低TOC

水的纯度对于电子和电力行业的生产至关重要。水中的污染物会影响产品质量,特别是在生产微电子元件的半导体行业。因此,在这种情况下,只能使用最高纯度的水,如超纯水。

在用于这些生产活动的超纯水系统中,将总有机碳(TOC)水平降至最低至关重要,因为TOC会留下残留物,并对最终产品造成小的缺陷。Evoqua懿华全新的ATGTM VT TOC系列紫外线消毒系统 是为电子和电力行业的超纯水工艺中显著地降低TOC而设计的。

在最终抛光之前,通常将安装降低TOC的UV装置,作为整个超纯水处理工艺(见图1)的一部分。紫外线装置将UPW暴露在185nm的紫外线下。这种波长的紫外线产生了一种短寿命的羟基自由基,能够以足够的紫外线能量将TOC分解成二氧化碳。因此,有效降低TOC紫外线装置的关键是最大限度地提高185nm处的紫外线输出。

 

Evoqua懿华的VT TOC系列仅使用灯具结构中最优质的材料,提供市场领先水平的185nm紫外灯和较长的工作寿命(16000小时或更长)。VT TOC系列使用大功率灯,以尽量减少安装在系统中的总的灯的数量。

随着灯数量的减少,运营商将能够通过Spectra 3控制系统(专为控制灵活性和系统集成而设计的先进微处理器)调整TOC灯具功率输出水平,从而降低投资和运营成本。可变功率控制允许根据电厂要求实时改变剂量输送。通过一系列用户可选择的模拟、数字输入和输出,再加上Modbus®功能,Spectra 3可与大多数SCADA或BMS系统连接。Spectra 3还提供了一个数据记录设施,当设备连接到互联网时,可以通过手机或平板电脑远程检查性能。

该系统还完全可选配置,允许客户从一系列选项中进行选择,以满足其个人需求。该型号还采用Evoqua懿华的专利TwistLokTM灯连接技术,将简单的灯连接与机械安全联锁相结合,以安全快速地更换灯。结合V形夹技术确保正确连接,石英密封件和灯泡更换的维护简单、快速、可靠。