It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

创新的 Powertron 技术

Evoqua 将创新技术融入升级的 Pacific Ozone™ 产品阵容

Powertron 是我们最新的创新技术,旨在帮助您最大限度地提高运营效率,现已集成到完整的臭氧产品线中。这种新颖的电源设计提供了一种新的方法,能够精确控制臭氧产量并降低能耗。

这项先进的技术具有100%线性调节能力,其强大的、稳健的设计确保了更稳定、更安静的性能。该设计提供了革命性的和精确的电极电源控制,使得电极能够产生电晕而不会生成废热。该设计允许对电气参数进行单独监控以可靠地、高效地使用能源,同时提高性能并减少维护需求。

通过集成新的 Powertron 技术,客户现在还将享受到以下好处 :

  • 优化进气,为您的运营提供高效和可持续的解决方案
  • 最大产量增加,同样的价格可以获得更多的臭氧
  • 改进的设计,以简化日常操作,并在需要时提高现场服务能力
  • 更稳定的性能,可重复性高的运行工艺,简化验证并提供始终如一的消毒
  • 运行更安静,改善设施的环境