It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Roslagsvatten采用远程检查技术将泵站巡检次数减少50%

Roslagsvatten采用远程检查技术将泵站巡检次数减少50%

瑞典水务公司Roslagsvatten需要一种更高效的泵站检查方法,因此决定试用赛莱默的Avensor远程检查技术。这项技术采用兼容任何品牌的一套硬件,可向操作人员发送实时视频、音频和数据。该解决方案将泵站巡检次数减少了50%,使操作人员有更多时间专注于关键任务。

Roslagsvatten的业务范围覆盖斯德哥尔摩地区的五个县,为13万人提供污水、饮用水和垃圾处理服务。该公司的操作人员管理着20个污水处理厂和200多个泵站,这些设施都需要定期检查和维护。

远程检查技术试点项目

2021年,赛莱默与Roslagsvatten启动了一个试点项目,将其网络中的16个泵站作为试验站点,对该远程检查套件进行评估。Avensor远程检查解决方案全天候为操作人员持续提供每个泵站的实时音频、视频和数据,使他们能够根据更充分的数据对泵站做出更明智的决策,并改善维护工作及其响应时间。

该水务公司参与试点项目的目标是降低实地巡检的成本,减少日常和计划外维护所产生的车辆排放,并降低泵站的能耗。

第一步是在每个泵站安装硬件套件。该套件包括一个半球摄像头、一个液位传感器、一个功率计和一个调制解调器,且兼容任何品牌的设备。摄像头可提供水泵、水井和其他站点资产的实时画面和音频,液位传感器和功率计可将数据发送到监控工具,帮助检测异常情况。

当远程检查硬件套件与赛莱默的数字监控解决方案 Xylem Avensor 相连接时,操作人员能通过一个联网的用户友好型界面和移动应用程序,24小时不间断地接收来自每个泵站的实时视频、音频和数据。

减少泵站检查时间

这家水务公司最初在其网络的每个分区安装了一到两套远程检查装置。然而,在多个分区安装较少数量的装置并不能给公司的工作流程带来有意义的改变。于是,该公司决定仅在两个分区部署60套装置,从而取得了显著成效。

Roslagsvatten的工程师Fredrik Wigertz表示:“有了这款远程检查解决方案,我们可以看到每个泵站的状态,包括液位和能耗的日常变化。摄像头和传感器让我们可以实时看到系统是否在正常工作。

通过远程目视检查,该水务公司节省了原本需要亲自前往每个泵站所花费的时间。一名操作人员可以在办公室、家中或服务车上远程检查任意数量的泵站。此外,如果发现任何问题,操作人员也能做好更充分的准备来解决这些问题。

该解决方案可轻松适配使用任何品牌泵和控制器设备的泵站,安装时间和成本极低。

Roslagsvatten网络中位于瑞典瓦伦图纳的污水泵站。

提高泵站一次修复率

有了Avensor远程检查解决方案,维护人员现在可以更高效地做好工作部署,在到达现场之前就知道哪些问题需要修复,从而将更多的时间集中在关键资产的预防性维护上。

Fredrik Wigertz说道:“该解决方案操作简单,可帮助我们快速、频繁地进行远程检查,因此我们绝不会错过系统中出现的任何异常情况。如今,我们不仅减少了例行检查中前往现场所花费的时间,并且可以将更多精力投入到更重要的工作中。”

由于Roslagsvatten减少了在各个泵站之间往返的时间,该水务公司也降低了碳排放量,为实现净零排放目标提供了助力。

了解有关赛莱默远程泵站检查解决方案的更多信息。