It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tiempos de funcionamiento desiguales

Aplicación

Este tipo de anomalía es aplicable a las estaciones de bombeo de aguas residuales de dos bombas, en las que las bombas están configuradas para alternar regularmente, con el mismo tiempo de funcionamiento, en cada ciclo.

El tipo de anomalía está desactivado para tipos de dispositivos para los que, en general, las bombas no alternan regularmente.

Descripción

Se notifica a los usuarios de esta anomalía si el tiempo de funcionamiento de una bomba supera el de la otra bomba de la estación en más del 20 % durante tres días consecutivos.

Posibles causas

  • Una diferencia de capacidad entre las bombas
  • Un problema con la configuración de la estación:
    • Una bomba siempre arranca a un nivel más alto que la otra bomba.
    • El nivel de parada se establece de forma diferente entre las bombas.
    • El nivel de parada es demasiado bajo, lo que hace que una bomba funcione con un nivel de estado de ronquido.
    • Las bombas no alternan regularmente.
  • Un fallo en una bomba o en el control de la bomba
  • Un problema con la válvula de retención de una bomba

Gráficos relacionados para la evaluación

Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar los gráficos relacionados para el examen, consulte
"¿Dónde encuentro los gráficos de anomalías para examinarlos?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Descripción del gráfico Detalle de la utilización de la bomba

El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación
  • El nivel de agua, si está disponible

El período de tiempo en el gráfico es de un día con la resolución máxima:

  • Si la anomalía está activa, el gráfico muestra el día anterior.
  • Si la anomalía ha cesado, el gráfico muestra el día en que se inició.

El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • El problema que ha causado la anomalía
  • El estado actual de la estación, si la anomalía sigue activa

Descripción del gráfico Comparación entre la utilización de la bomba

El gráfico muestra la utilización diaria de cada bomba de la estación. El período en el gráfico es de varios días. El gráfico permite al usuario evaluar los siguientes elementos:

  • El alcance de la diferencia en la utilización entre las dos bombas
  • La frecuencia del problema

Evaluación de gráficos, ejemplo 1

Los gráficos muestran que la bomba 1 ha perdido capacidad a finales de febrero:

  • El gráfico Detalle de la utilización de la bombamuestra que los ciclos de la bomba 1 son más largos que los ciclos de la bomba 2.
  • El gráfico Comparación entre la utilización de la bomba muestra que la utilización de la bomba 1 ha aumentado significativamente a finales de febrero.

Evaluación de gráficos, ejemplo 2

El gráfico Detalle de la utilización de la bombamuestra que, desde el 27 de febrero, la tendencia del nivel de agua difiere significativamente de su patrón regular y que el ciclo de la bomba es muy largo. Este comportamiento indica que hay un problema en el control de la bomba, en lugar de en la capacidad de la bomba.

El Comparación entre la utilización de la bomba confirma el problema porque la diferencia en la utilización de la bomba cambia después de unos días.

 

Desactivar el tipo de anomalía

Si el comportamiento identificado como anomalía es normal para una estación, el tipo de anomalía debe desactivarse. Para obtener más información, consulte "¿Cómo habilito o desactivo un tipo de anomalía?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalĂ­as e incidentes.