It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

大使馆办公室升级水处理系统

提供洁净、清澈、无味、只含极少氯副产物和少量细菌的水

在该大使馆,每天大约有一百名职员和官员忙里忙外。对设施进行改造时,对饮用水过滤和消毒系统进行了升级。 

挑战

水处理系统应当提供洁净、清澈、无味、只含极少氯副产物和少量细菌(至少减少 99.99%)的水。安装的设备必须对用户友好、简单、紧凑、耐用,只需极少的维护(因为安全访问受到限制)。

不仅如此,还对产品本身以及提供商提出了一些要求。系统提供商必须在水过滤和消毒应用领域拥有 10 年以上的从业经验,并能够提供证明。

解决方案

马来西亚的 Trident Water & Process Technologies 提供了一款 Wallace & Tiernan® 产品——Barrier® S 紫外线消毒装置,它可以充当水处理系统的最后一个环节。该系列的紫外线消毒系统涵盖了多种流量,最高流量为 200 m3/h,并融入了高功率、高密度紫外线灯的最新技术进展。功率额定值介于 45 到 400 W 之间 - 具体情况取决于水质和流量,系统中的灯数量不等。 

整套水处理系统还包含一个不锈钢多介质过滤器、一个不锈钢滤芯式深层过滤器和一个高密度不锈钢滤芯式过滤器。整个系统由 Trident Water 和 Evoqua 共同设计,是一个坚固、耐用、经济实惠的解决方案。

Barrier® S 装置于 2015 年 1 月安装。紫外线系统可以持续处理 38.5 m3/h 以上的流量。 

"我们与 Evoqua 建立了互惠互利的工作关系,事实证明,此举提升了我们的专业形象,丰富了我们的水处理专业知识。"
Lim Wee-Keong, Technical & O马来西亚的 Trident Water Technology & Engineering Alliance 的技术和运营主管 Lim Wee-Keong 表示perations Director at Trident Water Technology & Engineering Alliance in Malaysia