It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

适用于锅炉给水的多级水处理解决方案可降低发电设施的运行成本和维护成本

了解 Evoqua 如何在发电厂有效地处理锅炉给水,以降低运行成本和维护成本。

PSEG 环保型的电站 Bridgeport Harbor 会利用先进的新技术为 Bridgeport 大区供电。该电站将增加 485 兆瓦的高效发电能力,为超过 500000 个家庭和企业提供清洁、可持续的能源。

 挑战

扩建工程需要按照 120 gpm 水处理系统的要求处理市政给水,以供锅炉使用。  

对于您的典型锅炉给水处理应用,给水必须具有最高的质量。清理危害整个系统的细小颗粒不但有助于延长膜设备的寿命,还能够延长下游设备的寿命。最终,生产高质量的水可降低锅炉积垢的可能性、提高热交换效率、增大高质量水流的产量以及提高涡轮机系统的完整性和性能。

解决方案

Evoqua 解决方案包含一个 Vortisand® H2F300 预处理过滤系统,有助于减少流经二级 Vantage®  FlexRO® 反渗透系统的给水中的淤渣的量。该解决方案中集成了一个离子交换系统,可降低电导率水平并清理二氧化硅和其他污染物。  

Vortisand® 过滤系统是一款高容量介质过滤器,将错流动力学与微砂介质结合使用,以获得亚微米级过滤性能;过滤细度可较传统介质过滤器提升 10  50 倍。如此高效的过滤系统可以在膜预处理应用中提供多种优势。膜需要使用预处理过滤器来保护系统效率和完整性。Vortisand 系统可实现此目标并降低 SDI 水平,因此,设计师可以优化此解决方案并延长膜的生命周期。

结果
此水处理系统有助于降低锅炉积垢的可能性,最终降低运行成本和维护成本。Evoqua 性能的另一个有力保证是 5 年的维修计划,在该计划中,我们的维修团队每周都会与 PSEG 合作进行现场访视,并主动调节该系统,以应对给水中的任何变化。 

此 Evoqua 解决方案提供了无与伦比的紧凑设计和高质量锅炉给水,可确保实现最佳的涡轮机可靠性和性能。 

"这个项目充分体现了 Evoqua 的优势,并融入了我们品牌的丰富经验和知识,可以帮助我们的客户实现他们的 2018 年目标。而最重要的是,它可以确保我们大展宏图,净化水质,也就是 Enriching life® 品牌所寓意的‘提高生活品质’。"
Bud Hay,Evoqua 工业部副总裁