It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

克雷斯顿镇使用ADI-BVF®反应器预处理啤酒污水

厌氧预处理使城镇达到最终污水排放限值

克雷斯顿是加拿大不列颠哥伦比亚省南部一个约有5000人的城镇。自1959年以来,科卡尼啤酒一直在克雷斯顿的哥伦比亚啤酒厂酿造,现在由安海斯-布希英博拥有。

挑战

克雷斯顿的污水处理设施处理生活和工业污水。哥伦比亚啤酒厂(Columbia Brewery)将污水输送至该镇,该厂进行了大规模扩建,显著增加了污水流量。克雷斯顿没有配备处理啤酒厂产生的大量污水的设备。镇政府官员急于解决这个问题,尤其是因为该啤酒厂是克雷斯顿最大的雇主。克雷斯顿需要一个简单、高效、低维护的污水处理系统。

解决方案

经过该镇顾问的调查,得出结论,厌氧预处理将是提升和扩大产能的最佳方式。经过竞标过程后,克雷斯顿镇选择了低速厌氧ADI-BVF®反应器来处理啤酒厂的隔膜以及生活和废弃活性污泥。啤酒厂污水在一个大容积发酵罐中分流和单独处理,该发酵罐的作用类似于一个大型化粪池。

ADI系统为克雷斯顿镇提供并安装了一个5.4 MG(20460 m3)内衬的盆地厌氧BVF®反应器。该系统的设计污水流量为0.8 mgd(3040 m3/d)。反应器有一个土工膜盖,有助于保持适当的温度、收集沼气和控制气味。厌氧消化过程产生的沼气在热水锅炉中燃烧,为反应器提供热量。最终出水流入现有曝气系统进行抛光。

结果

BVF反应器已经停止了克雷斯顿污水处理厂的超载,并使该镇达到最终污水排放限值。化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)和悬浮固体的平均去除率分别为90%、90%和86%。

沉淀的污泥定期“抽真空”进入压力罐,并从地表以下约6英寸(15厘米)注入附近的田地。这一过程大大降低了肥料成本,使当地农民受益。这位农民将土壤磨成圆盘准备种植,并说污泥具有极好的土壤构建能力。

提供的污水处理系统ADI系统非常方便用户。软件界面允许电厂操作员和ADI系统协同工作,以监控电厂性能并进行流程更改,尽管相距数千英里。