It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

La desviación de Xylem permite a la planta de tratamiento modernizar una infraestructura anticuada

La desviación de Xylem permite a la planta de tratamiento modernizar una infraestructura anticuada

Para seguir adelante con las mejoras de infraestructura pendientes desde hace tiempo, Nodra AB necesitaba una solución de derivación de aguas residuales capaz de elevar hasta 3.000 litros por segundo en su planta de tratamiento de Slottshagens. El equipo de Soluciones de Alquiler de Xylem instaló una estación de derivación de aguas residuales llave en mano en poco más de tres semanas. Gracias al personal de servicio especializado y a la supervisión y el control remotos y digitales, Xylem proporcionó apoyo operativo ininterrumpido durante las 10 semanas que duró la desviación.

La depuradora de Slottshagens Reningsverk, que da servicio a la ciudad de Norrköping (Suecia) y sus alrededores, recibe cada día unos 45 millones de litros de aguas residuales. En 2022, la estación de entrada de la planta necesitó una amplia renovación de hormigón. Nodra AB se asoció con Xylem para planificar e instalar un importante desvío para redirigir el agua de la estación de entrada.

«Lo que tenemos que tener en cuenta es que este sistema no puede fallar», afirma Roger Allen, director de proyectos de Nodra. «No podemos desconectarlo. No se nos permite desconectarlo.»

Para garantizar que la depuradora de Slottshagens pudiera seguir funcionando sin comprometer la seguridad, se construyó un puente de tuberías de 70 metros de longitud sobre todo el edificio. Para aumentar la complejidad de la desviación, la solución de bombeo también debía tener en cuenta los caudales variables durante el día y la noche.

«Aunque estamos acostumbrados a suministrar grandes soluciones llave en mano, la escala y el alcance de este proyecto se sitúan en una dimensión completamente nueva», afirma Adam Drakeley, ingeniero jefe de aplicaciones de Xylem Europa. «Incluso los ingenieros municipales más experimentados le dirán que desviar las aguas pluviales y residuales combinadas de toda una ciudad por un puente de tuberías de 70 metros no es tarea fácil. La meticulosa planificación hidráulica, constructiva y eléctrica fue clave.»

Solución de derivación para gestionar caudales variables

Para tratar los picos de caudal de aguas residuales durante el día, Xylem instaló cuatro bombas Flygt CZ 3501, con una de las bombas actuando como reserva. Para tratar los caudales más bajos durante la noche, también se instalaron dos bombas Flygt NZ 3202.

«Uno de los retos de este proyecto era comprender los distintos niveles de caudal», afirma Sargon Melki, director de ventas de alquiler de Xylem. «Cuando el caudal baja bastante por la noche, no se pueden utilizar las bombas más grandes, pero también hay que tener cuidado al poner en marcha las bombas más grandes durante el día. Si se ponen en marcha las bombas grandes demasiado rápido, se puede crear una onda de presión en la tubería, que puede dañar el sistema.»

Otro de los retos del proyecto de derivación fue encajar la tubería en el interior del edificio de tratamiento.

«Teníamos una tubería de 1.000 mm, y teníamos que entrar por una puerta que era casi exactamente del mismo tamaño», dice Melki. «Esto significó dividir la tubería grande en tres tuberías más pequeñas para que cupieran por la puerta. Esto fue algo muy complicado porque solo teníamos milímetros con los que trabajar.»

Asistencia 24/7 y monitorización remota y digital

El equipo de Xylem, con gran experiencia en soluciones de derivación y una amplia gama de equipos a su disposición a través del banco de alquiler de Xylem, pudo diseñar rápidamente una solución que se ajustaba a los requisitos de Nodra AB.

Tras una semana de pruebas, el equipo pudo conocer bien los caudales de la depuradora y ajustó la solución de derivación para proporcionar un bombeo sin problemas durante toda la renovación. 

El equipo de Xylem también supervisó la derivación en directo a través del sistema AquaView SCADA del cliente. Si surgía algún problema, Xylem disponía de un equipo local 24/7 para responder en cuestión de minutos.

«Nuestro equipo de servicio estaba a solo cinco minutos de distancia, lo que supuso una gran ventaja para el cliente», afirma Melki. «El cliente también podría supervisar las operaciones de desvío en su smartphone a través de AquaView, que envía alertas si hay algún problema que deba solucionarse».

 «Se trata de uno de nuestros mayores proyectos de alquiler hasta la fecha en Europa», afirma Melki. «Demuestra cómo podemos asociarnos con las empresas de servicios públicos para ayudarles a mejorar con éxito sus infraestructuras».