It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默技术助力苏格兰水务公司减排之旅

赛莱默技术助力苏格兰水务公司减排之旅

为履行到2040年实现净零排放的承诺,苏格兰水务公司(Scottish Water)选择与赛莱默合作,利用可持续技术升级了数百个泵站。初步试用结果显示,飞力Concertor携创泵送系统将计划外维修次数减少了99.8%,能耗降低高达60%。此外,由于使用了赛莱默的数字化泵站监控服务Avensor,大大减少了前往现场进行维修的需求。

苏格兰水务公司是苏格兰的国有供水公司,为超过260万户家庭和15万个商业场所提供基本供水和污水处理服务。2019年,苏格兰水务公司承诺到2040年实现净零排放,比苏格兰政府实现全国净零排放的计划提前了整整五年。

苏格兰水务公司污水运营部西区经理Nathan Wield表示:“苏格兰拥有丰富的自然资源,风景优美如画,因此,苏格兰水务公司制定了一项重大计划,要尽最大努力减少业务运营中产生的碳排放和对环境的影响。运输和处理污水需要消耗大量能源,因此我们所能做的一切都将对苏格兰水务公司和整个国家的净零目标产生重大影响。”

苏格兰水务公司的净零排放路线图侧重于可再生能源和对创新绿色技术的重大投资。2019年,苏格兰水务公司开始与赛莱默合作,在几个泵站试用了飞力Concertor携创泵送系统,旨在减少污水能耗和现场维修需求。

改造性能最差的泵站

赛莱默驻苏格兰的销售经理Alan Black表示:“作为一家设备供应商,我们一直与苏格兰水务公司保持着非常密切的合作关系。我们请他们列出性能最差的泵站名单,这些泵站的问题在于需要花费大量时间和资源来处理计划外的现场维修。安装了几台之后,他们对飞力Concertor携创泵的信心更强了,因为该产品确实做到了它所承诺的——减少了99%的计划外维修事件。”

飞力Concertor携创泵内置集水坑和管道清洁功能,还采用了赛莱默的Adaptive自适应N技术,可以检测并解决堵塞问题。该泵可以根据不断变化的流量来自动调节性能,此外还搭载了Super Premium IE4等效电机,在所有这些因素的作用下,节能高达70%。

Wield说:“试用Concertor的结果令人非常满意,我们也看到了它所带来的节能效果,因此决定加大试用范围,最终广泛采用该解决方案。如今,我们在苏格兰各地安装了大约300台Concertor携创泵,未来还会安装更多。”

为泵站赋予远程可见性

赛莱默于2020年推出了数字化泵站监控解决方案Avensor,这让苏格兰水务公司有机会进一步提高其运营效率。Avensor通过云端来收集、分析和传输泵站数据,帮助操作人员实时了解泵站的运行情况。截至目前,苏格兰水务公司已有约90个泵站安装了Avensor,而且每个月都在增加新的安装站点。

Wield指出:“Avensor为我们提供了出色的可见性。我们在去现场之前可以先使用Avensor应用程序查看泵站的性能,如果一切正常,我们甚至不必去现场。”

“我们无需驱车前往每个泵站即可检查它们的状况,这为我们节省了大量时间并减少了排放。它是一种在问题出现之前提供预警的工具,使我们能够及时作出响应,而不是仅仅寄希望于通过例行检查来发现问题。”

Wield表示,为实现可持续发展目标,可以通过实施新技术来推动数字化转型,而对操作人员而言,技术的易用性至关重要。

他解释道:“如果这项技术设计得当,操作人员可以轻松访问和使用,那么运营商也很容易接受该技术。相反,如果技术复杂而繁琐,则会遭到抵制和拒绝。在使用Avensor时,一切都有条有理,甚至图形都很容易理解。操作人员一眼就能看到泵的性能、井位以及他们需要查看的所有信息。”

实施净零计划之启示

在持续推进减排计划的过程中,苏格兰水务公司设立了一个专门的能效团队,负责提供投资回报高的节能新技术和工艺。

他表示:“从污水的角度来看,设立这个团队是非常有帮助的。如果需要一个新的泵或鼓风机,他们可以作出评估,分析相关的商业案例,并提出节能方案。这意味着团队领导不必独立承担所有工作,他们需要确保合规并最大限度地减少停机时间。这个团队与污水运营部相结合之后,我们可以朝着相同的目标共同努力。”

虽然到2040年实现净零排放的目标看起来困难重重,但Wield相信实现这个目标是有可能的。

他说:“在实施新技术方面,污水处理在水务行业中可能稍显落后。但这也意味着我们有更大的机会去改变现状。当我们能够升级我们的资产并提高工作效率时,就能带来巨大的改善。”

苏格兰水务公司将继续与赛莱默合作,利用飞力Concertor携创泵和Avensor技术来升级泵站。

Wield表示:“现在,当我们需要换泵时,Concertor携创泵成了首选。我们还在研究如何使用Avensor来深入了解我们的一些大型泵站。赛莱默对我们的需求响应非常迅速,他们会对解决方案进行调整,帮助我们更高效地工作。我们期待继续与赛莱默合作,更快实现我们的净零排放目标。”

Learn more about the Flygt Concertor pumping system. 

Learn more about Xylem Avensor digital monitoring service for pump stations.