It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Guatemala. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Los agricultores italianos afectados por la sequía obtienen agua con la solución de Xylem

Los agricultores italianos afectados por la sequía obtienen agua con la solución de Xylem

Los agricultores de la provincia de Cremona, en el norte de Italia, dependen del agua del río Po para sus cultivos y su ganado. En 2022, una sequía redujo el caudal del río y la estación de bombeo de la empresa local de suministro de agua ya no pudo bombear suficiente agua del río a un canal de riego. La empresa de servicios públicos se asoció con Xylem para crear una estación de bombeo de emergencia en solo unas semanas utilizando bombas de alquiler Flygt.

El Po es el río más largo de Italia, nace en los Alpes en el norte de Italia y fluye hacia el este a lo largo de 650 kilómetros hasta el mar Adriático. El caudal del río lleva años disminuyendo, lo que obliga a los servicios públicos a adoptar tecnologías modernas para garantizar el agua para los campos y las granjas.

La disminución del caudal del río Po ha planteado grandes retos a la empresa de suministro de agua de Casalmaggiore, el Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, situado en la provincia de Cremona. El Consorcio abastece a una zona que abarca unos 478 kilómetros cuadrados e incluye 1.200 kilómetros de canales.

Las antiguas estaciones de bombeo ahora son insuficientes

En 1930 se construyó la estación de bombeo de Isola Pescaroli para abastecer de agua a la agricultura de la zona, y hoy abastece a 5.000 agricultores y otros usuarios. En 1980, la disminución del caudal del río Po hizo que la planta fuera incapaz de extraer agua suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios, por lo que se construyó una estación de elevación previa para solucionar el problema.

«Esta solución funcionó muy bien durante décadas, pero la imprevisible sequía de 2022 y el bajo nivel del Po hicieron imposible extraer la cantidad de agua necesaria», afirma Marco Ferraresi, Director General y Técnico del Consorcio.

Teniendo en cuenta que los agricultores necesitan agua desesperadamente, construir una nueva estación de bombeo en pocas semanas no era una solución realista. La compra de nuevas bombas para mover la gran cantidad de agua necesaria tampoco era económicamente viable para el Consorcio. Sin embargo, el Consorcio tuvo que actuar con rapidez para evitar las dramáticas consecuencias de la escasez de agua en la agricultura y la ganadería de la zona, que también se enfrentaban a temperaturas cada vez más elevadas.

Una solución modular de alquiler de bombas de Xylem 

Para resolver el problema, Ferraresi recurrió al servicio de alquiler de bombas de Xylem. El centro de alquiler de Xylem proporciona la mayoría de los equipos que las empresas de servicios públicos y las comunidades necesitan para hacer frente a emergencias hídricas, incluidas bombas sumergibles, bombas de achique y sistemas de desinfección y mezcla.

«Los técnicos del Consorcio y de Xylem colaboraron estrechamente para resolver el problema», afirma Ferraresi. «Nuestros expertos estimaron los caudales y dimensiones necesarios, mientras que los expertos de Xylem identificaron las bombas necesarias y adecuaron el tamaño de las instalaciones eléctricas. En muy poco tiempo, esta colaboración nos permitió empezar a bombear agua del río a un nivel más bajo.»

La solución de alquiler incluye dos unidades de bombeo, que pueden funcionar de forma autónoma, montadas sobre patines externos. Cada unidad consta de tres bombas Flygt 3501, conectadas a un colector de 1.000 mm de diámetro, una elección de diseño que agilizó la instalación.

Las bombas Flygt tienen un impulsor de tres canales, lo que garantiza una gran capacidad hidráulica (alrededor de un metro cúbico por segundo) y una gran fiabilidad. Con una potencia de 125 kW, las bombas están diseñadas para soportar condiciones extremas y ahorrar energía en condiciones normales. Los operarios también pueden supervisar a distancia las bombas a través de un sistema de control digital de Xylem, Aquaview++.

Instalación rápida de la bomba con gran fiabilidad

La solución de alquiler de bombas proporciona al Consorcio una solución flexible que le permite hacer frente a largos periodos de sequía. Además de una rápida instalación y una tarifa inicial y previsible, la solución de alquiler también garantiza un mantenimiento óptimo y una menor necesidad de mantener componentes en stock.

«Más allá del rendimiento de las bombas, la asociación con el equipo de alquiler de Xylem nos ha permitido implementar rápidamente esta infraestructura crítica para satisfacer las necesidades de nuestros clientes», afirma Ferraresi.