It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

智能排水泵助瓜达拉哈拉火车站免遭水淹

智能排水泵助瓜达拉哈拉火车站免遭水淹

当瓜达拉哈拉的城市电动列车系统(SITEUR)的一个泵站发生故障时,操作人员需要迅速采取措施来防止车站被淹。他们安装了赛莱默的Flygt飞力Bibo Alpha排水泵,该泵可自动适应实时条件。这款坚固耐用、即装即用的水泵目前已保持数月无故障运行。

瓜达拉哈拉市位于墨西哥西部的哈利斯科州,拥有三条电动列车线,每日运送36万人次。该列车系统的持续运行对瓜达拉哈拉大都市区至关重要。

SITEUR列车系统最繁忙的车站之一是位于地下的独立站(Estación de la Independencia)。附近有一个泵站,可以防止因降雨或地下水位上升而引发洪水。2021年11月,该泵站出现故障,并发出洪水警报。

在这种紧急情况下,SITEUR操作人员迅速联系了赛莱默专家,寻找排水方法。为了避免火车站被淹,必须火速采取行动,因此SITEUR需要一个快速且易于安装的水泵。他们选择了赛莱默的Flygt飞力Bibo Alpha排水泵,该泵即装即用,无需配置。

除了安装方便外,Flygt飞力Bibo Alpha还是第一款能够自动适应环境的潜水式排水泵,与传统排水泵相比,可节省高达60%的能源。该泵根据流量和扬程性能参数,而不是静态曲线进行调节,可满足任何应用的需要。Flygt飞力Bibo Alpha还可以最大限度地减少气蚀和干运转,将磨损减少70%。

 

 

快速可靠的排水泵

在独立站,两名操作人员在不需要起重机的情况下快速安装了Flygt飞力Bibo Alpha。这台轻巧而坚固的水泵立即开始工作,通过其内置的智能装置来自动保持井水的水位,避免了火车站被淹。

SITEUR维护主管Alan Francisco López Castillo表示:“Flygt飞力Bibo Alpha拥有如此全面的性能,但它不需要控制面板,这实在是令人惊讶。它体积更小,更容易搬运和安装。”

该泵现在已经保持了数月无故障运行,并得到全天候远程监控的支持。由于Flygt飞力Bibo Alpha只在需要时运行,能够有效节能。

SITEUR对结果非常满意,决定购买该泵,并希望用Flygt飞力Bibo Alpha替换系统中的其他泵。由于具备自适应性能,Flygt飞力Bibo Alpha可以轻松取代2kW至10kW范围内的水泵。