It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Quiero estaciones de bombeo más inteligentes con una huella más pequeña que la actual

Flygt Concertor reduces control cabinet footprintFlygt Concertor® reduce la huella de la bomba con su motor de imán permanente y reduce la huella de su armario de control hasta en un 50% en comparación con un armario directo en línea. Integra todo lo que sabemos sobre bombeo de aguas residuales en un sistema único, prediseñado y sin fisuras. 

El diseño compacto del armario es posible gracias a que los componentes tradicionales, como la protección del motor, el controlador de la bomba, la supervisión de los sensores, los variadores de frecuencia y el equipo de control climático, ya no son necesarios en el armario eléctrico. Estas funciones se eliminan o se incorporan a la propia bomba. 

El tamaño del sumidero de la bomba también puede reducirse aún más, ya que no hay límite en el número de arranques por hora que puede realizar la bomba Concerto.

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Explora otros puntos débiles