It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Panama. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sólido rendimiento

Sólido rendimiento

Tres versátiles incorporaciones a la línea de achique 2600 aprovechan el sistema hidráulico de vórtice.

Foto Xylem

LAS BOMBAS de lodos pueden encontrarse con algunas situaciones verdaderamente difíciles. Puede que tengan que sacar agua llena de sedimentos de una mina o bombear el lodo de una fábrica de azulejos de cocina. En una piscifactoría, quizás han de transportar agua con muchos residuos de salmón. Las tres nuevas bombas de lodos de Flygt están preparadas para esta tarea. Las bombas, incorporadas al buque insignia, la línea de achique 2600, pueden hacer frente a los sólidos sin perder el ritmo.

“Nunca se sabe con lo que se va a encontrar una bomba”, comenta Peter Hansen, jefe de producto de las bombas de achique Flygt en Xylem. “Con estos nuevos modelos para lodos, nuestros clientes obtienen bombas altamente versátiles que manejan con facilidad mayor cantidad de lodo”.

Las bombas de lodo – modelos 2620.281, 2630.280 y 2640.280-, se mueven en rangos de 1.5 a 5.6 kW (2.4-8.9 hp, 60 hz). Están construidas con la misma unidad que los modelos de la serie 2600 ya existente, pero tienen un sistema hidráulico de vórtices que permiten a la bomba mover los sedimentos, la tierra y el lodo ligero. Incluso una bomba de drenaje 2600 puede convertirse en una bomba de lodo, sustituyendo simplemente el sistema hidráulico con una versión para lodos.

ADEMÁS, LOS TRES nuevos modelos incorporan las últimas mejoras de las bombas Flygt: la placa de bornes. Al cerrar la caja de conexiones del motor, la placa de bornes previene que el agua pase a los compartimentos. “En el caso de que entre el agua”, explica Hansen, “la placa de bornes limita el daño y, por lo tanto, reduce los costes de reparación”.

Aunque las bombas de lodos pueden utilizarse en instalaciones permanentes, como en las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, Hansen anticipa que las bombas se utilizarán principalmente para trabajos temporales. “Creo que todas las oficinas de alquiler adquirirán estos mode- los”, comenta. “Son multiusos”. Teniendo en cuenta la reciente adquisición por parte de Xylem de las bombas Godwin, estas bombas son otras de las razones por las que la compañía se ha convertido en líder mundial en el alquiler de bombas de achique.

by Nancy Pick