It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

了解伦敦的 水资源

了解伦敦的 水资源

伦敦人口8百万,每年有3千万国际访客,其水资源挑战十分严峻。多年来,包括飞力、Lowara、Leopold和Sanitaire品牌在内的Xylem产品帮助伦敦有效应对挑战,例如监控全球最大的可移动防洪坝,以及在英国最繁忙的金融区输送水资源。欢迎阅读以下内容,了解伦敦水资源的幕后资讯。

 

1.png   Leicester Square

 

 

莱斯特广场 

 

莱斯特广场内的Warner Vue电影院配备小型飞力泵站,但泵站临近其中一个电影银幕。如果该泵站满溢,污水将不可避免地流入电影院。为确保这样的情况永不发生,泵站配备附带远程GSM通讯模块的飞力电控柜。该设备能发出报警信号,提醒相关人员检查是否出现满溢迹象。


  西区

 

 

著名的伦敦「西区」以多种多样的剧院而闻名,而Adelphi剧院采用了Lowara 30 kW冷却水泵机。


  海德公园

 

 

Serpentine是海德公园内的观赏性湖泊。湖周围不计其数的喷泉均采用了Flygt 3000系列水泵。Serpentine及喷泉每年吸引成千上万的游客。


  希思罗机场

 

 

按照旅客吞吐量计算,希思罗机场是全球最繁忙的机场之一。飞力水泵和射流曝气机为机场的雨污水泵送提供支持,确保快速高效地排出跑道积水和污水,使机场正常运作。经BAA认证的飞力电控柜亦为希思罗机场提供支持,用于监视并控制水泵网络。


  BBC电视中心

 

 

BBC电视中心是BBC电视台总部。该中心1960年正式投入使用,至今仍是英国最大的广播中心之一。总部采用的Lowara管道泵,配备了Hydrovar变频器。


  白金汉宫

 

 

白金汉宫及其众多周边建筑均从飞力维护保养合约中获益,确保水泵始终保持最佳运行状态。


  Houses of Parliament国会大厦

 

 

国会大厦是英国政府所在地,包括国会的上议院和下议院;而该著名的地标性建筑所采用的Lowara垂直多级泵,配备了Hydrovar变频器。


  汉普顿水处理工厂

 

 

Leopold快速重力媒介过滤系统,在英国最大水处理工厂的过滤环节发挥至关重要的作用。借助处理流程,汉普顿水处理工厂能生产全球最高品质的饮用水。Leopold过滤设备亦用于附近的Hornsey水处理工厂和Chingford水处理工厂。


  Kalanithy Vairavamoorthy切尔西体育场

 

 

该体育场采用Flygt 2000系列水泵,将从体育场顶棚落下的多余雨水快速排出。


  皮划艇赛道

 

 

飞力水泵可为激流皮划艇赛道产生强大水流,带来最接近自然的划艇体验。监控系统(MAS)能监控水泵传感器发出的信号,例如温度和油室泄露。该系统为泵机提供高水平的保护,以避免赛潜在的停机和泵损坏。


  London Underground伦敦地铁

 

 

伦敦的地铁网络设置了约310个飞力水泵电控柜,用于远程收集众多通道、处理站和加压站的重要流量数据。相关信息传送至地铁的Aquaview工作站,而这也是英国规模最大的Aquaview安装工程。数据用于确定何时启用个别飞力排水泵,以及使用何种速率从而避免水位上升至不安全水平,否则地铁网络可能会因安全原因关闭。


  Neal Keny-Guyer污水处理站

 

 

新建的污水处理站能缓解大型体育赛事给伦敦排水系统带来的额外压力。污水处理站产生的所有废水和污水将被泵送至Beckton污水处理厂,而该厂将使用Sanitaire曝气设备进行更深度的处理。


  Beckton Sewage Treatment WorksBeckton污水
处理工厂 

 

 

Beckton污水处理工厂位于泰晤士河北岸,始建于1865年,服务350多万人口。位于曝气巷道内的Sanitaire Silver 系列膜式曝气头,是主动式淤泥处理工厂的组成部分,提供二级生物处理。


  金丝雀码头

 

 

金丝雀码头是英国最大的商业区之一,云集英国最高的建筑。这里安装了多种飞力水泵和远程监控站,覆盖整个区域。飞力水泵网络与大型SCADA系统相互连通,而该系统位于金丝雀码头自己的维护控制中心。


  泰晤士河防洪坝

 

 

泰晤士河防洪坝是全球最大的可移动防洪坝之一,其主要目的,是为防止意外涨潮和暴风雨导致水淹伦敦。建造期间,防洪坝安装了12台飞力水泵,如今这些水泵仍在使用中。此外,防洪坝还安装了D7000遥感单元,用于进行环境监测和数据收集。该设备可监测泰晤士河不同位置的水位,实时提高或降低防洪坝高度,从而控制上游水位,防止洪水涌入周边地区。


  污水处理工厂

 

 

与Beckton一样,Crossness、Longreach、Mogden和Riverside等其他泰晤士河污水处理工厂亦采用了Sanitaire曝气设备、潜水搅拌器和飞力水泵,包括2000系列及3000和3001系列。

 
通过 Illustration/Nils-Petter Ekwall