您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
飞力 BIBO 泵归来,耐用性更胜从前

飞力 BIBO 泵归来,耐用性更胜从前

矿山和采石场排水作业需要在遭到重创后仍能继续工作的水泵。飞力 BIBO 泵在1960年代初推出后,就成为最恶劣环境下工程排水的行业标准。赛莱默现已结合飞力 BIBO 泵的经典设计,加入创新技术,从而延长正常运行时间,提高耐磨性,简化维修工作。 

1960年代初,飞力 BIBO 排水泵推出后,很快便因其可靠性和耐用性而声名鹊起。矿山、采石场、隧道及建筑工地的工人们知道,他们在最恶劣的环境下可以靠飞力 BIBO 潜水泵来排水。这成就了飞力 BIBO 泵数十年的辉煌及全球超过100万的销量。 

赛莱默全球排水业务传播经理 Fredrik Holm 表示:“最初的 BIBO 泵的革命性之处在于其设计以及该泵的高度耐用性和质量。这些泵永恒持续,其中有些现在仍在使用。” 

多年来,赛莱默拓展了其泵产品的范围和功能,最终导致富有传奇色彩的飞力 BIBO 泵逐步淘汰。但是,客户意见很明确:他们希望 BIBO 泵回来。 

Holm 表示:“我们意识到 BIBO 泵的标志性地位,我们将恢复其经典的稳健设计,从而确保稳定性。但是,我们不只是重新推出老款 BIBO 泵,而是打造经过诸多改良的超优版产品。” 

耐磨液压部件 

在重新设计飞力 BIBO 泵时,赛莱默将重点放在了采矿和隧道工程行业的特殊需求上。 

赛莱默排水事业部产品经理 Daniel Westin 表示:“我们的研究显示,客户希望正常运行时间较长;这与泵的耐用性及维修简便性有关。在恶劣的环境下,泵可能很快出现磨损,或遭到大型采矿车的碾压,因此快速维修与缩短停机时间很重要。” 

在耐磨性方面,新款飞力 BIBO 泵整合了赛莱默的 Dura-Spin™ 技术。凭借 Dura-Spin 技术,独特的闭式叶轮和吸入盖共同作用,扫除叶轮颈部的磨蚀颗粒。这使得液压部件的耐磨性至少是采用传统液压设计的泵产品的三倍。 

Westin 表示:“我们已在我们的2600系列产品中采用 Dura-Spin 技术,耐磨性得到充分证明。飞力 BIBO 泵的这些液压部件,加上其耐用设计,成就其坚韧性,延长了正常运行时间。” 

维修简便 

几项特色令新款飞力 BIBO 泵维修更简便,并延长了泵的寿命。其中之一便是单叶轮调节螺丝。 

Westin 表示:“当泵在恶劣的环境下工作时,液压系统可能受到磨损,从而导致性能降低,并需要进行维修。飞力 BIBO 泵拥有单叶轮调节螺丝,因此很方便调节叶轮,使性能恢复到近乎全新的状态,从而延长泵的使用寿命。” 

飞力 BIBO 泵还拥有一体式插入密封件,以便能迅速轻松地进行更换。Westin 表示:“有些密封件的更换可能很复杂。对于飞力 BIBO 泵的密封件,你只需取出,并更换即可。该密封件是所有型号产品的标配。” 

如欲了解有关飞力 BIBO 泵其他新功能的更多信息,请点击这里。

通过 Chad Henderson