It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

水资源新闻界的超级英雄

水资源新闻界的超级英雄

如果你问 J. Carl Ganter:他和他的 Circle of Blue 团队在分析和报道全球最迫切的水资源问题时,使用的是什么方法,他会眨眨眼,告诉你是:IWT。然后,他会解释:IWT 代表“I was there(我就在现场)”。Ganter 及其记者、摄影师和研究员团队总是亲自深入发生大事件或即将成为大事件的事件现场。正式这种深入的研究、报道和召集风格,令 Circle of Blue 获得了2012年洛克菲勒基金会 (Rockefeller Foundation) 百年创新大奖 (Centennial Innovation Award)。 

作为 Circle of Blue 的联合创始人及董事,Ganter 在从民间到大礼堂等许多水行业活动上发表演讲。但他表示,这对他所做的事情来说是次要的。Circle of Blue 是由记者和科学家组成的组织,提供关于全球水及资源危机的一手资讯及背景资料。 

他解释说:“我首先是一名新闻业者。当我出去的时候,无论是到印度农村,还是到瑞士达沃斯,我都是一名记者。最近,我到内蒙古,与住在这片日益干旱的草原边缘的一户人家一起待了3天时间,走一走,看一看,做做报道。我们试着让它变得私人化。” 

但是,这种实地新闻报道只是 Circle of Blue 所做的工作的一部分。Ganter 表示:“我们真正的实力之一是能够回顾、发掘大趋势,寻找背景资料,了解突发大事件。因此,深入实地,掌握事件的前因后果,只是冰山一角。我们还想要知道支撑报道的大量数据。” 

Ganter 将 Circle of Blue 的工作以及更广泛复杂的水资源挑战与试图解决阿波罗13号问题的工程师的工作进行比较。他表示:“我们拥有我们所找到的所有拼图,然后把它们放在桌上,召集专家前来,然后说:这意味着什么?接下来的大问题是什么?在最大的意义上,我们试图不仅出现在会议桌旁,还要成为会议的平台,一个基于最新动态现实与背景的中立集会场所。” 

“可惜,大部分所谓的新闻内容薄弱,采取众包形式,不以深入的研究为依据。从某种意义上来说,我们就是《时代》杂志,堪比谷歌,堪比《Situation Room》。我们使用新闻界、科学界、数据与设计方面的超级英雄,以便我们在推进大事件时拥有真正的实力与信任。” 

揭露中国的水–能源危机 

至于 Circle of Blue 的“Choke Point China”项目,该组织深入挖掘了中国能源与水资源之间的复杂联系。Ganter 表示:“我们派出了4支由摄影师、数据研究员及记者组成的独立小组进入中国,并与中国高校进行了合作。我们所问的问题是:中国最大的水-能源挑战是什么?我们是最早提出,中国没有足够的水资源,来按照目前的速度继续采矿和进行煤炭加工的机构。这对于一个煤炭发电量比重占到70%的国家来说,是一项重大挑战。” 

Circle of Blue 及其研究合作伙伴威尔逊中心 (Wilson Center) 发现,中国汲取的20%的水资源被用于煤炭开采、加工及消费;随着燃煤发电量的增长(预计到2020年增幅将达到30%),用水量也将急剧增加。与此同时,水供应量却在不断下降。“这意味着什么?意味着这可能是中国所面临的GDP增长的最大风险。” 

作为其项目的一部分,Circle of Blue 将他们的研究结果交给中国各级专家进行分析。Ganter 表示:“我们在16天内提供了17份报告,包括向中国水利部及其工作人员提供的报告。我们的研究结果让他们与其他部门了解到实际状况。我们为他们带来可信的数据及新的题材,并用其他人能够理解的语言表达出来。” 

日益加剧的水资源挑战 

Ganter 表示:“作为一名年轻的记者,我在15岁时所做的第一篇报道就是关于五大湖;当时 Jacques Cousteau 开始了在苏必利尔湖上的航行之旅。”他在其职业生涯中接触过每一种媒体形式。从为《时代》、《国家地理》及《滚石》担任新闻摄影工作,到为 NBC-5 Chicago 开展调查性报道。“但作为一个大题材,水资源问题总是令我魂牵梦萦。这是一个非常复杂、引人关注的题材,涉及到方方面面的话题:英雄、灾民、坏人、希望、乐观、技术——没有比水资源问题更丰富、更令人兴奋抑或更重要的题材了。” 

Ganter 还是世界经济论坛水安全全球议程理事会 (Global Agenda Council on Water Security) 的副主席。他表示,过去5年,他看到人们对待水资源问题的看法发生了重大转变。“水资源问题越来越多地出现在谈话中。人们及企业开始更系统地思考:作为一个完整的体系来思考水资源、粮食、能源及气候问题。因此,我们在做出能源决策时,也是在做水资源和粮食问题的决策。这是令人感到高兴的地方。令人感到害怕的是,很多挑战正在日益加剧——当我们对整个体系感到震惊时,它正以更快的速度波及全球。” 

Ganter 表示,人类现在所面临的最大机遇是,通过了解这些挑战,掌握和加快决策过程,从而走在这些挑战的前面。 

他表示:“我认为,创新的基础是希望。除非对未来充满乐观,相信自己可以让一切变得更加美好,否则你就无法做出创新。当我遭遇挫折时,当挑战看起来太大时,我就会想起我所遇见过的人们,像内蒙古牧民家的女儿那样的人们。她在学习如何才能更多地参与,她和她的朋友们在生活中确实面临日益缺水的问题,因此他们也在学习如何才能保护和拯救他们的土地。” 

“社会各界创新人士和英雄层出不穷,他们每天辛勤工作,一点一滴地让世界变得更加美好。我们能花些时间与这些人待在一起,让我感到谦卑;我们有理由去寻找他们,说出他们的故事。” 

在这里阅读关于 Choke Point China 的更多内容。

 

通过 Chad Henderson