It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

通过 DAF 改造,水厂产能翻番

通过 DAF 改造,水厂产能翻番

由于季节性用水需求增长,坐落在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华以东400公里的彭蒂克顿市最近需对其饮用水处理厂进行升级。该厂用赛莱默的 Leopold Clari-DAF 溶气浮选系统来取代其沉淀工艺,从而在其现有的处理工艺没有任何额外扩充的情况下,实现了产能翻番。 

作为加拿大西部的一座拥有3.5万名常住居民的热门度假城市,由于旅游业及草坪护理需要,彭蒂克顿夏季水需求量增长近三倍。2003年,日需求量达到5500万升,十分接近该厂每天6000万升的产能极限。 

此外,该厂的过滤工艺无法充分处理所有来源的水。彭蒂克顿水处理厂建于1996年,原计划50%的水取自奥根那根湖,另外50%取自彭蒂克顿河 (Penticton Creek)。但是,由于彭蒂克顿河色度较高及季节性的高浊度,该厂的处理工艺已证明在流量升高的情况下存在问题。为满足日益增长的需求,该厂不得不全部改用奥根那根湖水,以避免有固体排出澄清池,并提高过滤能力。 

该厂需要一种既能提高产能,又能帮助其利用彭蒂克顿河水的解决方案,尽管彭蒂克顿河水浊度较高。由于处理厂的扩建超过了市政预算,彭蒂克顿委托 AECOM 制定出综合经济性解决方案。 

沉与浮 

当时,彭蒂克顿水处理厂采用重力沉淀系统。在该系统中,颗粒絮凝物,即成块颗粒,会聚集在薄板沉淀池中。 

考虑到资金和整体生命周期成本,AECOM 与该市的工程师认定,成本最低的最佳策略是用高速率 DAF(溶气浮选)系统来代替原有的薄板沉淀池。 

与需要时间来沉淀水中的悬浮颗粒的重力沉淀方法不同,Leopold Clari-DAF 系统用微泡将颗粒絮凝物带到水面上,然后用机械将其撇去。这使得经过澄清的水能从罐底用水管抽出,负荷率是传统澄清装置的3-4倍。Leopold Clari-DAF 系统还可提高澄清后的出水水质,体积最小,可降低总运营成本。 

节约建设成本 

彭蒂克顿解决方案的最终设计需要两套 Leopold Clari-DAF 系统在单一薄板沉淀池原有的占地面积内并联运行。2008年动工,系统于2010年投入试运行。建设内容还包括旧河水取水系统升级及残渣处理设施升级。 

赛莱默澄清处理首席工程师 Rob Wiley 表示:“高速率 DAF 系统使该厂能够利用大部分原有的土建工程和原有的建筑,最终大大节约了建设成本和时间。” 

绩效改善 

经过改造后,该厂现在能满足较大的季节性需求量,澄清水日产能高达1.15亿升,预计可满足2025年之前的用水需求。事实已证明,该厂能在各种流量条件下处理河水,使之达到更高的标准。 

彭蒂克顿市水处理厂水质监督员 Brent Edge 表示:“赛莱默的 Leopold Clari-DAF 系统为彭蒂克顿市提供了一种经济的澄清处理产能升级解决方案,成效显著,将满足本市未来20年的用水需求。” 

过滤能力的提高使过滤量增长了50%。由于过滤器运行时间更长,反冲水量大大减少。因此,该厂在用水高峰期不再有处理残渣的问题。如果在汲取湖水或湖水供水管道方面遇到问题,该厂现在可以完全靠河水来维持运行。 

阅读关于赛莱默的 Leopold Clari-DAF 溶气浮选系统的更多内容

通过 Simon