It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力泵使能源成本降低31%

飞力泵使能源成本降低31%

加拿大新不伦瑞克省巴瑟斯特市的污水提升站面临水泵遭纤维物质堵塞的重重挑战;这一问题还导致能源使用量增加。通过采用飞力 N 泵技术,投入运营的第一年未发生一起堵塞事故,每月能源成本平均减少31%。 

2012年春,巴瑟斯特市的污水提升站每月都需要进行维护,以便将水泵拉上来,清除厚厚的纤维堵塞物。虽然该市的市政公用部门拥有一辆起重维修车,但由于进行维护的水泵很重,每次维护仍需租用一辆随车吊。 

堵塞问题一个月比一个月严重,直至增加到每周堵塞一次,最后甚至每周堵塞两次。这给市政公用部门造成了极高的人工和外部服务成本。此外,还存在软起动器故障的问题,导致18个月时间内更换了两次起动器。对市政公用部门现有水泵的线圈测试显示,定子由于过热而提早老化。 

该市面临继续对故障水泵进行维修,还是寻找替代产品的决定。 

飞力 N 泵解决方案 

赛莱默建议用采用飞力 N 技术的 N-3171 泵 (435MT 25HP) 来代替投入使用一年左右的现有竞争对手的20马力潜水排污泵。飞力 N 技术的优势包括:无堵塞泵、创新自清洁叶轮以及灵活的模块化设计,从而确保持续的效率。飞力 N 泵还得到赛莱默全面关注 (TotalCare) 服务的支持,运行可靠。 

巴瑟斯特市处理工艺与设施服务主管 Vincent Wood 在讨论中表示,赛莱默能保证通过安装正确的飞力 N 泵,为市政公用部门最少节约25%的能源。 

2012年5月,巴瑟斯特市向赛莱默下了订单。带有6英寸预钻法兰口的飞力 N-3171 泵与现有的 ANSI法兰适配器及导轨系统一起使用。第一台飞力 N 泵于7月初安装,两周后安装了第二台。 

成效:持续的效率 

通过采用飞力 N 泵技术,投入运营的第一年未发生一起堵塞事故。飞力泵安装后无需提升。此外,飞力泵虽然电机功率更大,但电流消耗却更低。而且,软起动器过热也不再是问题。与市政公用部门前几年的账单相比,每月能源成本平均减少31%。 

巴瑟斯特市处理工艺与设施服务主管兼总工长 Vincent Wood 表示:“这些水泵表现极其出色。自从我们7月安装这些水泵以后,便没有回过该站。软起动器未发生过跳闸。这是合流污水溢流,因此水流很大,尤其在暴雨期间。” 

巴瑟斯特市对能源成本的节约印象深刻,已承诺在不久的将来用飞力泵来升级更多的泵站。 

阅读有关飞力 N 泵技术的更多信息。

通过 Andre Van Der Velden