您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
为什么印度的未来取决于污水处理

为什么印度的未来取决于污水处理

即便是相对富裕的发达国家,要为日益增长的人口提供足够的洁净水可能也很难。但在印度这样一个拥有12亿人口、基本基础设施和财力都十分短缺的国家,问题尤为尖锐。《Impeller》采访了赛莱默印度公司董事总经理 H. Bala。他解释了为什么说迫切需要妥善的污水处理,不但是出于公共健康的原因,而且也是出于国家经济增长的考虑。 

问:为什么眼下污水处理对于印度来说成为如此关键的问题? 

答:答案的一部分在于数量。未来40年,印度人口预计将增长近5亿。仅今后20年,印度城市人口数量预计就将从3.77亿增至6亿左右。如今,这部分人口每年所需用水量为7400亿立方米。到2030年,这一数字预计将增长约200%,达到每年近1.5万亿立方米。 

但你也不得不考虑到,印度还根本无法满足其当前的需求。据印度中央污染控制局 (Central Pollution Control Board) 统计,印度生活垃圾处理能力只有大约30%,其余则完全未经处理。 

问:这一基础设施缺口的影响是什么? 

答:由于印度大量污水和饮用水未经妥善处理,造成严重的健康问题。印度约有五分之一的传染病根源于不安全的水。 

问:印度如何才能解决这个问题? 

答:9年来,我一直在研究印度的水问题。我很清楚的是,要成为更加明智的水资源守护者,有很多事情是印度可以也应该去做的。首先必须建设足够的处理基础设施。如果印度可以采用足够的水处理技术,就可以大大提高供水量。改善水质,意味着提高公共健康、工业增长,从而促进经济发展。 

问:在印度这样一个人口大国,期望在必要的时间框架内发生这些改变,现实吗? 

答:挑战是巨大的,但并非不可能。应对这个挑战,需要有政治意愿以及技术和政策创新。但在各地都出现水危机的情况下,印度不再享有慢慢建设积累的奢侈。 

印度对水和卫生设施的投资(包括处理系统)仍很缓慢,但过去十年有所增长。结果不甚理想,但还是令人鼓舞。例如,1980年,农村卫生设施覆盖率估计为1%,2008年提高到21%。 

问:私人部门投资能否在解决问题的过程中发挥作用? 

答:当然。事实上,最近的一项研究显示,到2030年,印度水行业整体投资潜力将达到1300亿美元,印度水和污水处理市场总体年增长率约为18%。这一市场所带来的机会是巨大的,从长远观点来看它们充分激励着私人部门投资印度。 

问:有没有任何已经开展的此类私人部门项目? 

答:有。例如,去年秋天,我们公司与一家全球性工程采购建筑公司签署合同,为古吉拉特邦贾姆纳格尔的一家污水厂安装一套生物处理系统。处理后的污水将被再用于非饮用工业用途,相对于该地区对讷尔默达河水的依赖,提供了一个更低廉的用水选择。随着今后人口的增长,这些是印度更需要的一类特定地点和特定应用的解决方案。 

问:水问题与印度整体的经济未来有怎样的关系? 

答:印度政府的十二五计划(2012-2017)指出,只有日益增长的人口的水相关需求得到满足,才有可能实现8-9%的经济增长。更好的水,意味着更好的公共健康和更广泛的经济发展。 

如果印度广泛部署足够的处理技术,就能大大提高可用供水量,包括饮用水和非饮用水。我们的经济、工业,最重要的是我们的人民将从中获益。

通过 Simon