It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

IMAX新片采用赛莱默旗下的SonTek设备

IMAX新片采用赛莱默旗下的SonTek设备

电影制作人、因驾驶改装车进入龙卷风中心而出名的Sean Casey正在制作一部名为《Extreme Weather 3D》的IMAX新电影。这部由《国家地理》出品的影片将使用用 SonTek设备收集的数据,从而测量不断融化的阿拉斯加道斯冰川使海洋中的水增加了多少。

2015年9月,Casey和他的团队前往道斯冰川,拍摄了一块90米高的冰崩解落入水中的情景。他们坐在一艘特别设计的装甲艇上,防止被飞落的冰块击中。

Casey日前在接受圣迭戈ABC 10 News的视频采访时说道:“地球上的冰正在快速融化,并且呈不断蔓延之势。全世界80%的人口生活在沿海地区。随着海平面的上升,这些城市以及这些人们的生存方式都将发生巨大的变化。”

New IMAX film uses Xylem’s SonTek equipment1.png

作为项目的一部分,SonTek应用工程师Kevin Labbe前往阿拉斯加加入IMAX影片摄制组中,对来自费尔班克斯大学(University of Fairbanks)的研究人员开展如何收集影片所需数据的培训。研究人员将测量冰川崩解融化的冰和水的数量、冰川的融化速度以及冰川使海洋中的水增加了多少。

关于设备

为测量冰川的相关数据,科学家们将采用SonTek(赛莱默旗下品牌)和Seafloor Systems所提供的组合解决方案。SonTek的设备包括带有CastAway-CTD的HydroSurveyor系统,设计用于收集(关于水下深度的)测深数据以及传导性和温度数据。

Seafloor Systems提供了HyDrone-RCV 系统,这是一艘将带有SonTek解决方案的遥控船。该船是为了在不确定的环境条件下进行勘测而设计的。两套整合式HyDrone双体平台系统被运给Sean Casey,用于冰川拍摄。

经验丰富的追风者

近距离接触最危险的大自然,对Sean Casey来说不是什么新鲜事。为拍摄探索频道(Discovery Channel)的《 Storm Chasers》节目,他研制出龙卷风拦截车(Tornado Intercept Vehicle)。这部重装甲车重7,250千克,带有稳定桩,来使车辆保持稳定。2013年,Casey在堪萨斯州的一次大型龙卷风中对第二版龙卷风拦截车进行了检验。

Casey的新片《Extreme Weather 3D》预计将于2016年8月上映。

通过 Simon