您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

MBR系统帮助药厂节能20%

MBR系统帮助药厂节能20%

作为药品生产企业,Istituto De Angeli需遵守严格的水质排放标准。来自赛莱默的膜生物反应器解决方案帮助该药厂提高了污水处理效率和污水处理能力,同时使能耗降低了20%。

Istituto De Angeli地处意大利佛罗伦萨之外的雷杰洛,药品年产量达9000万,包括糖浆、漱口水、喷剂、胶囊和片剂。公司约70%的产品在知名品牌下出口到全球70个国家。

现代化工业自动化系统投资帮助药厂实现了整个业务经营活动的高效管理。除了最大限度地提高生产力以外,药厂还必须能遵守严格的环境标准。由于药厂的污水排入附近的河流中,因此污水必须经过妥善处理。

寻求更有效的解决方案

近年来,药厂利用由陶瓷材料制成的膜生物反应器(MBR),达到了这些环境法规的要求。这项技术帮助药厂满足了日益严格的排污法律限制,但运营成本很高。MBR系统需要进行大量的维护工作,从而产生了更换零件和工时成本。因此,Istituto De Angeli开始寻求更有效而可靠的解决方案。

该厂选择由赛莱默来帮助设计和调校新的MBR系统。后者多年来一直为Istituto De Angeli供应飞力泵。赛莱默的MBR解决方案采用GE膜,与传统活性污泥处理方法相比,出水水质提高,生命周期成本降低。GE膜技术无需二次澄清池和三级处理。这既提高了性能,又减小了占地面积。

这种膜还可减少溶解性污染物和细菌含量。制膜所用的聚合物使这种膜能滤除大于0.035微米的杂质。同时,这种超滤膜的渗透性很强,使之即使在过滤面有限的情况下也能处理较大的水流。

设计新的MBR系统

在对这种新型膜进行了检测之后,Istituto De Angeli 开始建造新的MBR系统。目的是利用新系统来与传统MBR系统同时净化部分污水。新系统每小时将处理13立方米污水,但高峰时每小时能处理18立方米污水。

赛莱默技术人员负责规划和确保新MBR系统的正常运行。尤为一提的是,这些技术人员确保了膜的妥善自洁。进浆质量必须与气泡流量和压力相配,以便沉积物从膜上摇散下来。

节能20%

在新MBR系统投入运营后,Istituto De Angeli对结果感到非常高兴。

Istituto De Angeli公用工程主管Francesco Bellini表示:“在投入运营后的头几个月,与传统MBR系统相比,我们就实现了20%的节能成果。此外,现在,我们的污水水质极高,我们预计这些膜至少能使用13年。我们的目标是不断优化循环,以进一步降低能耗。”

通过 Simon