It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

新节能社区采用赛莱默水泵技术

新节能社区采用赛莱默水泵技术

瑞典哥德堡Nya Krokslätt社区由于钻孔热能储存中心而有了为所有建筑供热供冷的全新节能解决方案。虽然新社区建筑面积将增加65%,但目标是该区域能源购买量减少10%。赛莱默Lowara e-LNE管道泵被选中用于从储能中心输热输冷。

新社区将建在现在的Krokslätts Fabriker地区旁,包括出租住宅、共管公寓、写字楼、商铺和幼儿园。这两个区域总共占地10万平方米,其中新社区约占地4.5万平方米,将在未来5年建成。

减少能源购买量

房地产公司Husvärden AB负责Nya Krokslätt节能新社区的建设。社区目标是新建筑与Krokslätts Fabriker的老建筑都能在不影响地区经济可持续性的前提下,达到未来的能源目标。这意味着,虽然建筑面积将增加65%,但能源购买量必须减少10%。这已通过使用太阳能电池、为新老建筑建设共同供热系统及利用来自写字楼和企业的多余热量为该地区的住宅供热的方式得以实现。

几年来,技术咨询公司Bengt Dahlgren AB与Husvärden AB就该项目进行了合作。

Bengt Dahlgren AB能源与环境顾问Jacob Pontusson表示:“我们很早就对如何以尽可能节能的方式为建筑供热供冷的问题就行了讨论。意见分为两种,要么像Krokslätts Fabriker那样,延续从前的做法,买入区域供热热能,并在不同的建筑内安装局部制冷系统,要么投资建设集中系统,将新老建筑连接起来。我们计算了两种意见的效益,结论是集中系统是既环保又经济的最佳选择。集中系统的最大优势是,多余热量可在区域内循环利用,而不是丢弃掉。”

储存多余热量

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology1.jpg

解决方案是新建钻孔热能储存中心,来为整个区域供热供冷。该中心建在社区的新停车库内。已在大楼下面钻了80个钻孔来储存热能。以后将再钻40个钻孔,使之成为瑞典最大的钻孔热能储存设施。钻孔用于在夏季储存楼宇的多余热量,然后在冬季楼宇需要供热时使用。Installationsbolaget AB公司负责储能中心的所有管道和泵送装置安装工作。

Installationsbolaget AB项目经理Dennis Juhlin表示:“这是一套十分复杂的系统。储能中心没有太多的空间,很多水泵、管道和槽罐必须安装。这就是为什么制定一个好的方案来按部就班地完成设计、装配和安装工作很重要的原因。为了选出储能中心所需的水泵,我们开展了招标工作,与 各大水泵供应商进行了接洽。经生命周期成本评估证明,赛莱默水泵是最节能、最理想的解决方案。”

节能循环泵

在赛莱默,Niklas Meyer是该项目的客户经理,Emil Wallander是技术经理。

Meyer表示:“我们决定采用我们的全新系列节能循环泵——Lowara e-LNE管道泵。这是较新的水泵系列,符合2015年生效的严格节能法规要求。利用我们的泵送解决方案,Nya Krokslätt有望每年节约大约17.5万度电。”

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology2.jpg

该项目涉及大量水的循环,储能中心总共安装了19台Lowara泵。其中大部分泵用于向区域内的所有楼宇输热输冷,同时有3台泵用于将多余热量送到地下钻孔中储存。

Jacob Pontusson表示:“Krokslätts Fabriker以前购买区域供热热能,并装有局部制冷系统。如果屋子有多余热量,就进行制冷,热量便损失掉。现在,有了全新钻孔热能储存中心,多余热量就能在社区内循环利用。三台大型制冷机作为热泵,可供冷供热。还有大型槽罐,用来储存一天的多余热量,而钻孔则用于更长时间的储热。”

成功安装

安装工作于秋天启动,现在整套设施已投入运营。

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology3.jpg

Pontusson表示:“这是一个激动人心的项目,要将所有设备安装在一个小空间内,存在诸多挑战。我们还有更多工作要做。当我们完工后,该区域总共将有120个钻孔。”

Dennis Juhlin表示:“我们的团队出色地完成了此次安装工作,涉及大量设备的密集安装。一切都按计划进行,进度顺利。我还想着重强调一下我们与赛莱默的良好合作。他们通过电话及在现场为我们提供了大力支持。”

通过 Simon