It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Uruguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nuevo barrio con uso eficiente de la energía recurre a la tecnología de bombeo de Xylem

Nuevo barrio con uso eficiente de la energía recurre a la tecnología de bombeo de Xylem

El barrio de Nya Krokslätt en Gothenburg, Suecia, cuenta con una nueva solución de uso eficiente de la energía para la calefacción y enfriamiento de todos los edificios, gracias a un centro de almacenamiento de la energía térmica en pozos. Aunque el área de construcción en el nuevo barrio aumentará en 65%, la meta es que la cantidad de energía adquirida para el área disminuya en 10%. Para la distribución del calor y el frío desde el centro de almacenamiento se eligió las bombas In-line de la serie Lowara e-LNE de Xylem.

El nuevo barrio, que se construirá próximo al área existente de Krokslätts Fabriker, incluirá viviendas de alquiler, condominios, oficinas, tiendas y jardines de infantes. En conjunto, estas dos áreas cubren 100.000 m2, de los cuales unos 45.000 estarán destinados al nuevo barrio que se construirá durante los próximos cinco años.

Reducción de la cantidad de energía adquirida

La compañía inmobiliaria Husvärden AB es responsable de Nya Krokslätt, el nuevo barrio con un uso eficiente de la energía. La meta del barrio es que los edificios nuevos, junto con los edificios existentes de Krokslätts Fabriker, puedan cumplir con las metas energéticas futuras sin afectar la sostenibilidad económica del área. Esto significa que aunque el área de construcción aumentará en 65%, la energía adquirida debe disminuir en un 10%. Esto se ha logrado mediante el uso de celdas solares para producir electricidad, creando un sistema de calefacción común para los edificios nuevos y los existentes, y utilizando el exceso de calor de las oficinas y negocios para calefaccionar los hogares del área.

La firma de consultoría tecnológica Bengt Dahlgren AB ha trabajado en el proyecto con Husvärden AB durante varios años.

“En etapas anteriores tratamos el tema de cómo calefaccionar y enfriar los edificios haciendo un uso energético con la mayor eficiencia posible”, declara Jacob Pontusson, consultor sobre energía y medio ambiente de Bengt Dahlgren AB. “Las alternativas eran o bien continuar con la modalidad habitual, como en Krokslätts Fabriker, adquiriendo energía de la red de distribución de calefacción urbana (district heating) e implementando sistemas de enfriamiento local en los distintos edificios, o invertir en un sistema centralizado y conectar los edificios existentes con los nuevos. Calculamos los efectos de ambas alternativas y concluimos que contar con un sistema centralizado sería la mejor opción tanto desde el punto de vista ambiental como económico. La mayor ventaja de un sistema centralizado es que te permite trasladar el exceso de calor en el área en lugar de perderlo”.

Almacenamiento del excedente de calor

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology1.jpg

La solución fue construir un nuevo centro de almacenamiento de energía térmica en pozos para calefaccionar y enfriar toda el área. El centro se construyó en el nuevo estacionamiento cubierto del barrio. Bajo el edificio, se perforaron 80 pozos para almacenar calor. Más adelante, se perforará 40 pozos más, lo que convertirá a la instalación en una de las más grandes de su tipo en Suecia. Los pozos se utilizan para almacenar el excedente de energía de los edificios en el verano, del que se hará uso en el invierno cuando los edificios necesiten calefacción. La compañía Installationsbolaget AB fue la responsable de la instalación de todas las tuberías y bombas del centro de almacenamiento.

“Se trata de un sistema muy complejo”, afirma Dennis Juhlin, gerente de proyectos de Installationsbolaget AB. “No había mucho espacio en el centro de almacenamiento, y había que instalar muchas bombas, tuberías y tanques. Esta es la razón por la que era importante elaborar un buen plan para diseñar, montar e instalar todo en el orden correcto. Para elegir las bombas que necesitábamos para el centro, llamamos a licitación y nos pusimos en contacto con varios proveedores de bombas. Después de realizar una evaluación del costo de ciclo de vida, las bombas de Xylem resultaron ser la mejor solución y con el uso más eficiente de la energía”.

Bombas de circulación con uso eficiente de la energía

En Xylem, Niklas Meyer es el gerente de cuentas del proyecto, y Emil Wallander, el gerente técnico.

“Decidimos utilizar nuestra nueva línea de bombas de circulación con uso eficiente de la energía, las bombas In-line de la serie Lowara e-LNE”, manifiesta Meyer. “Se trata de una serie de bombas relativamente nueva que cumple con las estrictas regulaciones en materia energética que entraron en vigencia en 2015. Con nuestra solución de bombeo, Nya Krokslättis tenía previsto ahorrar aproximadamente 175.000 kWh por año”.

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology2.jpg

El proyecto implica la circulación de gran cantidad de agua, y se instaló un total de 19 bombas Lowara en el centro de almacenamiento. La mayoría de las bombas se utilizan para distribuir calor y frío a todos los edificios del área, mientras que tres de las bombas se utilizan para llevar el excedente de calor a los pozos.

“Krokslätts Fabriker antes adquiría energía de la red de distribución de calefacción urbana (district heating) y contaba con sistemas de enfriamiento local”, declara Jacob Pontusson. “Si una casa tenía excedente de calor, se enfriaba y el calor se perdía. Con el nuevo centro de almacenamiento de energía térmica en pozos, ahora es posible trasladar el excedente de calor por el barrio. Tres grandes máquinas de enfriamiento hacen las veces de bombas de calor que pueden proporcionar tanto frío como calor. También hay grandes tanques para almacenar el excedente de calor durante el día, mientras que los pozos se utilizan para almacenar calor por períodos más largos”.

Instalación exitosa

La instalación empezó en el otoño y actualmente toda la instalación está en pleno funcionamiento.

New energy-efficient neighborhood uses Xylem pump technology3.jpg

“Ha sido un proyecto apasionante, con muchos desafíos por la necesidad de instalar todo el equipo en un espacio reducido”, señala Pontusson. “Todavía tenemos cosas pendientes. Habrá un total de 120 pozos en el área cuando hayamos concluido”.

“Nuestro equipo hizo un muy buen trabajo en esta instalación, que demandó el montaje de gran cantidad de equipo muy próximo entre sí”, declara Dennis Juhlin. “Todo ha marchado según el plan y pudimos sujetarnos al cronograma. Deseo también destacar nuestra buena cooperación con Xylem. Nos proporcionaron un fantástico soporte tanto telefónicamente como en el lugar mismo”.

by Simon