It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

为2017年阿什哈巴德运动会供水

为2017年阿什哈巴德运动会供水

土库曼斯坦阿什哈巴德将主办2017年第五届亚洲室内暨武术运动会。此次运动会将在一座目前正在建设中的新体育场举行。由于预计将有数千名运动员和观众参加此次运动会,确保用水需求得到满足,是体育场设计师最优先考虑的问题。

施工队伍正在努力赶工,以便赶在近在眼前的工程最后期限前完工。这座多功能体育场总面积逾1,466,400平方米,由30个场馆组成,坐落于土库曼斯坦最大的城市阿什哈巴德的中心。土库曼斯坦西临里海,80%的国土面积被卡拉库姆沙漠覆盖,从而使水成为一种极其稀缺的资源。

淋浴、饮用和冲厕用水

主施工方Polimeks公司和分包商 ILPA总部都在土耳其,主要负责为该体育场供水。这包括饮用水、用于清洁和淋浴的卫生用水以及可靠的污水处理和泵送解决方案的安全供应。

ILPA董事总经理Levent Topel表示:“我们的建筑施工领域经验主要集中在中东和中亚地区,因此,我们非常了解这些地区对建筑和基础设施的要求。我们与Polimeks Construction公司一起凭借以往工程建立起来的良好声誉,在采购阶段帮助了我们,同样也是我们为这座综合体育设施选择Lowara产品的原因。”

Lowara泵被用于很多应用

赛莱默Lowara和Lowara Vogel系列产品被用在该项目的诸多商业应用中。从450个床位的酒店到可容纳15,000名观众的场馆,项目的用水需求很庞大。总共有1,000多套Lowara水泵系统为该综合体育设施服务,包括e-SV不锈钢立式多级泵HYDROVAR® 变速泵控制器。

赛莱默通过其本地分销商 ILPA A.S.满足了关键的服务、价格和质量需求。在多套Lowara系统解决方案已于2014年安装,并按期望交付的情况下,该品牌成为了迈入第二阶段的自然之选。

在已到位的 Lowara系统中,体育中心的主要指定产品之一是e-NSC铸铁端吸泵,整个中心装有68台e-NSC水泵。作为赛莱默最新Lowara e系列成员,e-NSC重型高效水泵将提升系统整体性能,降低运营成本。该泵分为延性铸铁版和双相不锈钢版,提供从DN32到DN300的6种规格,使之能满足运动会综合设施的不同需求。

水泵采用节能设计

在与HYDROVAR变速驱动装置结合使用的情况下,最终用户可以实现更大程度的节能。HYDROVAR拥有用来控制水泵的高级编程,以便水泵始终高效运行。它还能与其他HYDROVAR控制器及楼宇监控系统进行通信,采用的是标准协议,以便互相都能理解。

指定的所有产品都以能效标准而闻名。举例来说,安装了200多台赛莱默DIWA污水潜水泵,这款水泵采用AISI 304 不锈钢制成,耐磨性能最强。DIWA系列的设计使电机能利用所泵送的液体轻松散热,从而保证所有建筑的效率和运转能力。该泵还配备了过热保护装置,以便在过热的情况下保证系统的正常运行。赛莱默还提供了60套污水提升泵站套件。

建设迷你城市

赛莱默中东和北非地区建筑和工业销售总监Pietro Moro表示:“这个多功能体育设施开发项目特别令人感兴趣的是,该地基本上就是一座迷你城市,但它的建设是在很短的时间内进行。这是一项了不起的工程,是我们寻找综合应用解决方案的专业知识和能力的一部分,展现了我们在这方面的专业知识和能力的深度和广度。”

ILPA销售专员Deniz Atabey总结道:“赛莱默因其创新优质可靠的产品而入围并被选择。我们知道,他们的产品能满足这项工程不同的系统要求。他们的服务很专业,他们在水泵选型过程中所提供的支持很宝贵。赛莱默不但通过在水泵选型过程中与我们的密切合作,而且通过提供具有竞争力的可靠水泵及系统价格,赢得了我们的信任。因此,我们相信,2017年阿什哈巴德运动会公园的用水需求将获得满足和超越。”

更多信息,请访问www.lowara.com

 

通过 Chad Henderson