您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
建设荷兰首座双层隧道

建设荷兰首座双层隧道

在荷兰南端城市马斯特里赫特,建设该国首座双层隧道的工作持续进行。Willem Alexander隧道将改善交通通畅性,腾出更多地方进行城市开发。隧道的首套技术装置现已进行试车,包括来自赛莱默的先进泵送解决方案。

这座创新隧道预定于2016年底开放,上层供本地车辆通行,下层供过境车辆通行。地上的老旧公路将被一块绿地所取代,供自行车骑行者、行人及本地车辆使用。

负责该项目的承包商Strukton公司的项目经理Ronald Ruisch表示:“下层隧道还包括两个水池,一个在北侧,一个在南侧,容量分别为120立方米和80立方米。水池将收集路面雨水,雨水经过过滤后被排走。”

水池间泵水

 

路面雨水将经过几个排水沟和一个沉砂池,然后通过出水管进入第一个水池中。在进入第一个污水池之前,雨水中的砂石被清除。两台飞力3068泵确保雨水先被泵送到污水池中,然后再被输送到净水池中。

赛莱默公用事业团队经理Bas van den Berg表示:“隧道的最终设计是在与Strukton的密切磋商下形成的,因为在这样一个庞大的项目中,设计方面的良好合作是绝对必要的。北侧水池的水泵每小时泵送总量为240立方米,而南侧水泵每小时泵送总量为135立方米。”

无堵塞泵送

 

水池装置由北侧的4台水泵(其中一台备用)和南侧的4台水泵(其中一台备用)组成。所采用的飞力泵含赛莱默N系列无堵塞技术。

Van den Berg表示:“如果因任何原因,粗颗粒最终进入到水池中,N系列飞力泵的叶轮会自动运转,以便任何较大的固体颗粒或纤维能更容易通过水泵,避免沉积。物体一排出,叶轮就回到起始位置。”

使水泵适应更高的电压

 

该隧道电源为690伏,虽然一般隧道电源应为400伏。

Van den Berg表示:“由于有大量电缆和管线从服务大楼进入到隧道中,距离很远,因此常规电压不适用于这里。如果我们采用400伏电压,那么,考虑到沿途的电压损失,电缆必须更粗,这并不高效。因此,我们选用了690伏电压。”

这意味着,赛莱默必须使其水泵适应更高的电压。除提供和安装水泵以外,赛莱默还提供了管道和控制装置。Strukton提供了软件,这些软件即将整合到管理系统中。

Ruisch表示:“这个项目需要赛莱默与Strukton的密切协作。我们对工程设计质量、执行和沟通方式以及所带来的结果感到非常满意。”

通过 Chad Henderson