您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
盒装啤酒包装解决方案采用赛莱默的Flojet饮料泵

盒装啤酒包装解决方案采用赛莱默的Flojet饮料泵

Carbotek开发出一种创新的啤酒盒中袋(bag-in-box)包装解决方案,可降低运输成本,且无需啤酒桶。交付时,盒装啤酒利用由赛莱默Flojet饮料泵提供动力的Carbo-Box系统进行碳酸化处理。

酒饮盒中袋包装系统已经很普遍。它们已应用于葡萄酒、果汁和软饮料。另一方面,碳酸化啤酒通常采用啤酒桶包装。位于德国讷德林根的Carbotek Systems公司志在利用其盒装啤酒(beer-in-box)包装系统来改变这种情况。

Carbotek首席执行官Florian Koch指出,采用啤酒桶包装的问题在于,运输和回收成本很高,且供货总是无法保证。这在啤酒厂商希望出口到较远的市场的情况下尤成问题。

Koch表示:“我们第一次考虑这种解决方案是在2003年炎热的夏天,当时啤酒桶供货不足。啤酒桶的另一个问题是,如果你为了销售旺季而储备啤酒桶,那么一年中的其余时间,很多啤酒桶都得空置,而不会带来收入。”

Carbotek系统的工作原理

在使用Carbotek系统时,啤酒以传统方式酿制。然后对啤酒进行脱气处理,从而去除二氧化碳。这可减小压力,因此无需笨重的啤酒桶。接着对啤酒进行巴氏杀菌,并装入重量很轻的塑料内衬盒中。超净过滤技术可确保最高的质量。然后,盒装啤酒便可用货盘运输,运输成本远低于啤酒桶。

在酒吧或餐厅进行啤酒分装时,盒装啤酒与Carbotek的Carbo-Box系统连接。这套系统能在啤酒从龙头中流出前,向啤酒中加入规定数量的二氧化碳。

Flojet饮料泵

在Carbo-Box系统中,赛莱默的Flojet G55泵利用二氧化碳或压缩空气来运送液体。

Koch表示:“Flojet品牌享有盛名。我们所选择的Flojet G55泵已在很多葡萄酒、糖浆及果汁分装系统中证明了自己的能力。我认为,赛莱默的Flojet泵是这一领域的市场领导者。”

Carbotek选择了一款采用真空开关的Flojet饮料泵,袋内一空就会自动关闭。该泵的流量为每分钟26.5升,输送压力为6.9 bar。赛莱默还提供五年质保。

从理念到产品

Koch最早于2006年内开始研发用于碳酸饮料的盒中袋包装系统。那时,他在德国南部的一家中型啤酒厂Ankerbräu工作。到2009年,第一款系统上市。TUI Cruises成为第一家客户,因为该邮轮公司想要一款替代啤酒桶的轻量化产品。盒中袋包装系统处理起来也更加容易。

2014年,Koch离开了Ankerbräu,将全部精力都放在了Carbotek系统上。他将公司视为一家目标远大的小型灵活的初创企业。对盒装啤酒包装系统的兴趣日益增长。Koch表示,从生产设备、包装材料及500公里远途物流成本来看,桶装系统昂贵得多。

如今,Ankerbräu的啤酒年产量中约35% 采用Carbotek系统。Koch计划将该系统的用途扩大到其他碳酸饮料,如苹果汁。

 

通过 Chad Henderson