It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力Concertor令希思罗机场能耗减半

飞力Concertor令希思罗机场能耗减半

世界上第一款集成智能污水泵送系统——飞力Concertor解决了希思罗机场泵站的长期堵塞问题,使能耗减少了53%。

伦敦希思罗机场是欧洲最大的机场之一,日客流量超过20万,日均起降航班数量达1200架次。希思罗机场水务部管理着由120座泵站组成的庞大网络,25年来一直是赛莱默的客户。

挑战:垃圾泵送困难

一号航站楼旁的中央区域卫生单元(Area Sanitation Unit)是飞机厕所垃圾的接收站。这些垃圾含大量非生物性固体物质,包括各种塑料物质、抹布、尿布及衣物。这类纤维物质很容易堆积在叶轮上,造成泵的部分堵塞,因此泵送困难。这可能导致能耗增加,最坏的情况下可能导致泵完全堵塞。

这一极具挑战性的污水应用导致经常出现堵塞现象,泵坑需要开展大量作业来保持清洁。

Flygt Concertor halves energy use at Heathrow Airport1.png

希思罗机场水务部水系统专员Ian Jolly表示:“我们在三个月内通常要解决两三次的堵塞问题。除了漂浮物外,我们还常常看到泵坑壁上堆积形成一层油脂和物质沉积物的情况。这对我们现有的污水泵提出了极大的挑战,我们不得不频繁地清除水泵堵塞。”

飞力Concertor:集成零堵塞技术

希思罗机场需要能解决飞机厕所垃圾所造成的运营成本与环境问题的解决方案。作为忠实客户,希思罗团队信任赛莱默在解决这类极具挑战性的问题方面的专长,同意试用最新集成智能污水泵送系统——飞力 Concertor。

Ian Jolly表示:“这些年,我们采用了大量飞力技术,发现飞力团队很愿意倾听我们的需求,始终热心寻求解决我们具体挑战的方案。”

飞力 Concertor在一个集成解决方案中将内置泵坑和管道清洁功能相结合,能解决泵坑漂浮物以及管道沉积问题。此外,泵清洁功能,加上自适应N技术,能有效发现并解决大垃圾堵塞问题。

智能功能与先进技术相结合,使飞力 Concertor成为一款独一无二的污水泵送系统。2015年11月在希思罗中央区域卫生单元安装后,Ian Jolly对结果非常满意。

Jolly表示:“自从安装 Concertor以来,我们完全没有出现过堵塞问题,而且泵坑一直很干净。除了放心,这一点确实是无价的,此外,成本大幅降低,每年的清洁维护成本节约大约87.5%。”

该泵送系统旨在以最低的总拥有成本带来可靠性保障。在希思罗中央区域卫生单元泵站的案例中,节能高达53%。

能耗最小化(Energy Minimizer)功能,结合拥有专利的自适应N液压装置及IE4高效电机,能自动确保所有泵都在最高效的工作点下运行。此外,由于机柜无需通风、散热或加热,客户会因系统全生命周期的大量能源节约而受益。

紧凑设计与更多功能

飞力 Concertor证明,新型尖端污水泵送技术无需更多部件和更高的复杂性。相反,这一突破性的新系统具有用户友好性,安装、调试和操作简单。

Jolly:“Concertor的紧凑设计使之能安装在泵站现有的位置,而无需额外投资来扩大机柜。从美观性和实用性考虑,面板要求尺寸减小,将大有好处。安装简单,极具用户友好性。”

 

通过 Chad Henderson