It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

威德高解决方案减少污泥,降低成本

威德高解决方案减少污泥,降低成本

罗马附近繁荣的海滨度假胜地阿尔代亚 (Ardea) 的水厂选择用赛莱默的威德高(Wedeco) 臭氧解决方案,来应对日益增长的净化需求。但该厂发现,该系统还使处理厂的污泥产量减少了近一半,从而大大节约了清理成本。 

在罗马附近,安奇奥 (Anzio) 与波梅齐亚 (Pomezia) 之间广袤的海滨地区长期以来一直是罗马人的热门度假胜地。由于低成本土地的供应,近几十年来,该地区也掀起了第二套住房建设的热潮。不过,正如经常发生的那样,快速开发超过了当地基础设施的增长,直到15年前,该地区的大部分建筑都尚未接入排水系统。 

但是,最终,阿尔代亚镇主动推出一项引人瞩目的重建计划,包括建设一个庞大的水处理厂。市政当局将这项工作委托给自来水公司 Idrica,该公司逐渐接管了整个综合水厂的管理工作,从而建起一座能为7.2万居民提供全年服务的污水处理厂。 

Idrica 需在服务和能耗两个方面最大限度地提高效率,而由于人口增长,处理厂的负荷比预期高出25%,从而令这项工作变得更加复杂。处理厂的技术经理开始寻找新的技术解决方案,一种能限制环境影响的解决方案,这是当排入大海的泥浆可能影响该镇至关重要的旅游业时的关键考量,同时要降低公众所承担的成本。 

一个迟迟无法解决的问题,一种新的解决方案

随着接入排水系统的住户和企业数量的增长,Idrica 发现自己日益面临另一个难题:污泥。离心脱水能去除大部分水分,但净化装置每年仍会产生3000吨污泥,每吨清理成本超过130欧元。鉴于这给公司造成的沉重盈利负担,Idrica 决定研究一下改用基于臭氧的废物处理系统,以期减少污泥产量。 

理论上,臭氧的生产和使用比较简单。让氧分子 (O2) 通过两个不同电位的电极,使之分解成单个原子。这些原子再重新形成三原子分子 (O3),即臭氧。当臭氧接触到其他分子时,能切断它们的化学键,使之分解,从而便于处理。要使这个过程达到最大的污水处理效果,臭氧必须为极细小的泡沫形式,从而增加臭氧与水的接触。在这个氧化过程之后,大部分臭氧自然分解,重组成普通氧气的形式。仍然存在的残余臭氧可收集起来,再次用于这一过程,从而防止大气污染的风险。 

但用于混合和接触的系统必须能具体调节微泡大小、压力和池深。在国际市场上,鲜有企业能提供必要的资质和技术支持。这就是为什么 Idrica 转向自己的长期泵送系统供应商——赛莱默,来商议测试赛莱默威德高臭氧处理系统的原因。 

眼见为实

在研究了 Idrica 的需求之后,赛莱默的专家安装了一套预配置测试装置,在该厂运行了6个月,用以评估装置在季节更替的不同时期的效果。但从一开始就显示出明显的积极效果,该厂的技术经理得以说服公司管理层继续进行下去。之后交付的威德高 SMO evo 臭氧系统经过预先准备,最大限度地缩短故障停机时间,缩短鉴定所需的时间。 

安装一年后,Idrica 能够证明,该厂在垃圾填埋场所需清理的污泥量减少了43%,近1,300吨,每年节约资金超过17万欧元。 

除丝状细菌显著减少外,还有其他成本效益。过去,该厂职工每天必须花费整整10个小时来清除污泥,而现在,他们每周只花16个小时,从而使 Idrica 能够解放资源,用于其他活动。 

整个实施工作最值得称道的结果是以手上的账目为基础。观察一下数字就能看出,整个投资将在短短两年内获得回报,并在经济和环境方面都具有重大优势。

通过 Simon