It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem le da un impulso a histórico hotel veneciano

Xylem le da un impulso a histórico hotel veneciano

Con vista al famoso Gran Canal de Venecia, el Hotel Principe combina la belleza de la Venecia histórica con las comodidades y servicios modernos de un hotel cuatro estrellas de lujo. Para garantizar el suministro de agua fría y caliente en todo el hotel las 24 horas del día, se contrató a Xylem para la provisión de un sistema de bombeo que incluyera un grupo de bomba de sobrepresión Lowara serie GHV. 

El hotel tiene 143 habitaciones de huéspedes distribuidas en cinco pisos, además de dos restaurantes. El edificio mismo, sin embargo, no fue diseñado originalmente para ser un hotel. Por ello, el equipo de mantenimiento del Hotel Principe se encuentra bajo constante presión para garantizar que el sistema de plomería del edificio siga funcionando a la perfección tras bambalinas. 

“Dada la naturaleza histórica de muchos de los edificios de Venecia, entre los que se incluye el Hotel Principe, es de fundamental importancia garantizar que los sistemas de agua cumplan con los estándares más exigentes”, manifiesta Roberto Chimellato, gerente de Mantenimiento del Hotel Principe. “Por ser un hotel de lujo, tenemos la obligación de garantizar que nuestros huéspedes tengan disponibilidad inmediata de agua fría y caliente en cualquier momento del día”. 

Como parte de un programa de renovación de edificios, la compañía matriz del hotel, Gardena Hotels, se puso en contacto con Xylem para la concepción de un sistema de bombeo adaptado al diseño único del edificio y a las necesidades de los usuarios. 

“Decidimos ponernos en contacto con Xylem ya que se trata de una reconocida compañía en el sector por ofrecer soluciones rentables, además de contribuir a reducir el monto global de las facturas de energía”, declara Roberto Chimellato. 

Llegando a las habitaciones de los pisos más altos del hotel 

Para satisfacer la demanda de agua fría y caliente de todo el hotel las 24 horas del día, Xylem recomendó la instalación de uno de sus grupos de bomba de sobrepresión serie GHV. El grupo de bomba de aumento de presión  Lowara serie GHV incluye dos bombas de velocidad variable que pueden suministrar agua a un caudal de hasta 640 m³/h, con una carga hidrostática de hasta 160 m a un máximo de 22 kW, a una presión de funcionamiento máxima de 16 bares. 

Cada bomba de velocidad variable es controlada por un controlador de bomba de velocidad variable Hydrovar Lowara. Los controladores Hydrovar le permitieron al equipo de mantenimiento del hotel incrementar la presión de 3,50 bares – el caudal al que la empresa municipal de agua suministra el recurso – a 3,92 – el caudal necesario para abastecer a las habitaciones de los pisos más altos del hotel. 

Mayor eficiencia y menos energía 

El diseño inteligente del sistema de control Hydrovar de Xylem permite que el caudal pueda variar según la demanda, de modo que se bombee a una presión más alta solo cuando sea necesario. Esto mantiene en un nivel mínimo el consumo de energía del hotel, y por ende, sus facturas de energía. 

“Desde su instalación, nuestro grupo de bomba de sobrepresión Lowara serie GHV y el sistema de control Hydrovar Lowara nos han permitido abastecer de agua, de  forma confiable, a todas las habitaciones del hotel – algo que antes era difícil de lograr dada la presión del suministro municipal de agua de la ciudad para los edificios comerciales”, declara Roberto Chimellato. 

“Más aún, hemos notado que nuestras facturas de energía también disminuyeron, ya que nuestro controlador de bomba solo funciona a altas presiones cuando es necesario. Dicho de otro modo, la instalación de nuestros productos Xylem ha mejorado considerablemente la eficiencia de conjunto del sistema de bombeo del hotel”. 

by Simon