It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
飞力泵为南非养猪场缩短故障停机时间

飞力泵为南非养猪场缩短故障停机时间

南非 Hennenman 郊外的养猪场 Harmony Piggeries 由于泵故障,在保持猪圈清洁方面出现困难。赛莱默分销合作伙伴 Imperial Developments 建议安装飞力泵,来代替 B-frame 泵。经过8个月的零故障运行之后,结果是能耗降低,故障停机时间缩短,生猪更健康。

位于南非自由邦省的 Harmony Piggeries 养猪场任何时候的生猪数量都不少于2.5万头。喂食时,这些生猪就站在猪圈里,因此留下一地的粪便。

该养猪场利用冲洗方法,来清除猪圈里的粪便。然后,污水流入一个大水池中,在那里被泵送到筛网中,将水与粪便分离。然而,对养猪场来说,猪圈清洗成了问题。

泵故障频繁,维修成本高昂

该养猪场有一台55千瓦的 B-frame 泵,用于将污水从水池泵送到筛网中。筛网位于距离污水池600米的地方,主要问题在于,含有纤维的猪粪导致泵经常故障。加上工人还偶尔将塑料瓶、木头和碎屑丢入水中,导致这一问题进一步加剧。

该泵及一台备用泵每三个月一次地频繁发生故障,导致维修成本高昂。粪便清除工作和较高的维护成本是该养猪场主要关心的问题。

赛莱默飞力解决方案

赛莱默南非公司建议安装一台13.5千瓦的飞力3153 F-泵,来代替该养猪场55千瓦的 B-frame 泵。Harmony Piggeries 对于一台13.5千瓦的泵在污水池中的持久耐用性表示怀疑。但是,在使用一个月后,飞力泵经受住了最严峻的环境考验,即使雨季期间也能跟上生产需求。

经过这次初步考验之后,养猪场考虑到此前的故障经历,仍对该泵能否持续使用3个月以上表示怀疑。养猪场还要求在使用6个月之后,将泵拉上来,检查磨损情况。然而,6个月过后,养猪场进入了极其繁忙的时期。结果是,只有在使用8个月之后才能把泵拉上来进行检查。

在泵拉上来之前,它还在按正常的循环工作。当泵被放在干燥的地面上时,团队发现泵脚与涡壳之间有一块木头。

这块木头实际上正在被泵磨掉,却未对泵造成损害,甚至没有减慢泵的速度。在对泵进行检查之后可以看出,泵体的磨损情况微不足道,叶轮毫无磨损,吸盘磨损程度很小,外壳没有明显损伤。

生猪更健康,利润增加

通过安装飞力泵,该养猪场的生猪由于猪圈不再积水,养得更健康,活得更愉快。通过用13.5千瓦的泵来替换55千瓦的泵,能耗也有所降低,故障停机时间缩短意味着,工人们可以把精力集中在其他业务环节上。Harmony Piggeries 还通过出售干猪粪来增加利润,由于业务经营不中断而实现稳定的现金流。由于飞力泵的持久耐用性,Harmony Piggeries 表示今后将只使用赛莱默的泵产品。

通过 Simon