您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
选择符合欧盟规定的泵

选择符合欧盟规定的泵

欧盟委员会(European Commission)制定了一个远大的目标:到2020年将欧盟成员国的二氧化碳排放量减少50%。为达到这个目标,已通过了多项指令,来提高使用能源或影响能耗的产品的能效。《Impeller》与赛莱默创新和技术总监Amedeo Valente进行了对话,来弄清消费者和规范制定者在选择符合欧盟规定的高效节能水泵时应当考虑的东西。

哪些类型的水泵受到欧盟法规的影响?

该法规影响端吸泵、直列泵、立式多级泵和湿转子循环器。不久的将来,欧盟委员会计划对所有类型的水泵实施监管。

承包商或安装商如何才能合规?

事实上,他们不必为了合规去做任何事。随着指令的出台,不合规的产品不能再进行销售,法规不要求更新老设备。不过,升级老设备对于未来节能来说可能是一项不错的投资。

这方面的一个很好的例子是用像Hydrovar这样的变速泵控制系统来升级水泵。这最高可使泵的能耗降低70%,并能很快收回成本。

但是,有个问题是,事实上并不符合欧盟要求的泵和循环器却贴着符合欧盟要求的标签进入欧洲市场。因此,你必须确保自己的设备确实具有标签所述的价值。

在选择设备时应考虑到什么?

欧盟法规对能效水平做出了最低规定,但市场上很多产品的能效水平甚至更高。罗瓦拉(Lowara)多级泵以及近期推出的罗瓦拉端吸泵系列就是很好的例子,后者的MEI值高于0.7,尽管法规的规定只有0.4(更多细节见下文)。

分析所需工作点的不同选择,以便找出最高效节能的解决方案,这一点也至关重要。重要的是要注意,高MEI值不会告诉你某一工作点的实际能耗,因此,选择工作点接近最佳效率点的泵,往往更重要。

还在做哪些其他工作来提高泵的能效?

Europump(欧洲泵制造商协会)正与欧盟委员会一道致力于让泵和泵送系统更加高效。该协会推崇一种扩展产品法,这意味着,你需要考虑泵、电机和变速驱动装置如何共同运转,而不单单着眼于泵本身。

只考虑泵本身的话,在欧盟,0.4的MEI值意味着一年可节约5 TWh的能源,但利用扩展产品法,则每年可节约59 TWh的能源。如果继续考虑到整个泵送系统,包括管子和阀门,则每年还可再节约59 TWh的能源。因此,采取更广泛的视角,能创造更巨大的能源节约。

—–

欧盟泵法规概要

泵制造商必须遵守最低效率指标(MEI);最低效率指标由泵的扬程、流量、速度以及取决于所测泵的设计的一个常量来决定。2009年,欧盟下属委员会列出了市场上的所有泵,并对它们的效率进行了测量。在此基础上,他们决定淘汰掉10%能效最低的泵,即MEI值为0.1或以下的泵。这于2013年生效。从2015年1月1日起,所有泵的MEI值都必须等于或高于0.4。

电机

电机根据IEC旋转电机标准评定等级。2011年,IE2级效率电机成为强制性标准。从2015年1月1日起,额定输出为7.5 – 375kW的电机必须达到IE3级标准,在配备变速驱动装置的情况下必须达到IE2级标准。2017年将做出下一个调整,即所有输出为0.75 – 375kW的电机也必须符合IE3级规定,在配备变速驱动装置的情况下必须符合IE2级规定。

湿转子循环器

2013年,供热系统所使用的湿转子循环器的分类标准从A-G级改为能源效率指标(EEI)。最大EEI值定为0.27。从2015年8月1日起,所有循环泵的EEI值必须等于或小于0.23,以遵守ErP指令。从2020年1月1日起,整合在产品中的替换循环器的EEI值必须小于或等于0.23。

通过 Simon