It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力Concertor为瑞典带来无堵塞泵送

飞力Concertor为瑞典带来无堵塞泵送

瑞典两座城市日前选择了赛莱默的最新飞力Concertor,来解决他们的污水挑战。飞力Concertor是世界上首款集成智能泵送系统。卢马市(Lomma)和布特许尔卡市(Botkyrka)因飞力Concertor而实现了无堵塞泵送,并大大减少了水泵系统的能耗。

飞力Concertor是一款智能互连式污水泵送系统,能感知环境作业条件,实时调整其性能,并向泵站操作员进行反馈。该系统具有内置水仓及管道清洁功能,这属于污水泵送系统之首创。

这些特色功能,加上第二代飞力Adaptive N专利技术及集成水泵清洁功能,能最大限度地降低真空清洁成本。

卢马市在试用期后购买飞力Concertor

卢马市位于瑞典南部的斯科讷省(Skåne)。包括若干村庄和邻近社区在内的三个主要地区的居民超过2.3万人。随着过去5年来人口的稳定增长,该市的民政单位(Civil Administration Unit)正努力拓展及改善其服务。

正是在这种背景下,Borgeby处理厂的运营方同意在旗下的一间泵站试用飞力Concertor。主要挑战是要提高处理厂的效率,减少水泵堵塞的情况;水泵堵塞一般需要维护人员每月清理一次。

Flygt Concertor provides clog-free pumping in Sweden1.jpg

无堵塞泵送,能耗减少

2015年6月,飞力Concertor安装在Flädie Lundavägen泵站,系统接受了为期6个月的严密性能监测。结果显示,新安装的系统大大降低了能耗。除节能以外,每年的维护成本减少了1300美元。

Borgeby处理厂经理Anders Sjöstrand表示:“自从安装了飞力Concertor,我们的电费直线下降。由于泵站整体性能大大改善,出动维修的次数也减少到零。我们对该系统的印象很好,所以决定更换现有的系统,在泵站永久安装这套新的解决方案。”

减少所需的水泵种类

此外,购买这样一款这么灵活的系统的好处在于,除了无故障泵送及节能等立竿见影的积极影响以外,运营方还可以计划大幅减少水泵库存,减少满足所有应用所需的水泵种类。

卢马市意识到飞力Concertor可能带来的库存节约。

Sjöstrand表示:“拥有具备三种出水口尺寸的Concertor,我们可以大幅削减库存,因为我们不需要这么多种水泵和叶轮。我们相信,这可以帮我们实现节约,我们期待其未来的表现。”

Concertor的独特性之一在于其灵活性。这一新系统不仅能根据实际水流需求调节水泵性能,从而使选型变得更简单,并保证变流下的最佳性能,同时还具有可升级性,这意味着,运营方可在不损失初期投资的情况下,增添新功能。这适用于解决很多不同领域的挑战,能提高具有不同特点的泵站的效率。

通过 Chad Henderson