It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力Concertor让计划外停工成为历史

飞力Concertor让计划外停工成为历史

赛莱默突破性的飞力Concertor™技术是世界上第一款集成智能污水泵送系统。该技术日前被纽约长岛苏福克县(Suffolk County)引进,以提供智能解决方案,来应对该地区的重大污水泵送挑战。
苏福克县公共工程部(Department of Public Works) Stony Brook泵站面临因“碎屑”而导致泵送作业经常中断的问题。“碎屑”是污水泵送中的常见问题,纤维物质的堆积导致水泵经常堵塞。赛莱默建议用其新型突破性技术——飞力Concertor泵送系统,来解决这个问题,成效显著:碎屑显著减少,同时堵塞问题被消除。

纽约长岛苏福克县拥有21间污水处理厂及下水道区、约70座泵站以及超过1250英里长的下水道。污水处理厂的日处理规模从3.5万加仑到3050万加仑不等。

可靠的解决方案

正如现已退休的Stony Brook污水泵站运营维护总监Ron Warren所说,“因碎屑而导致的计划外停工对我们来说是个频繁发生的严重问题。清理水泵是一项又费钱又脏的讨厌工作,需要一支维护团队,往往还需要一台起重机。我们希望找到可靠高效的解决方案,来消除这个问题,实现成本节约。”

Warren表示:“我们与赛莱默保持着长期积极的合作关系,因此我们渴望尝试这款新型飞力系统,并评估其优势。”

这不是水泵的问题;这是水流的问题。2015年8月,Stony Brook泵站运营方同意安装和试用Concertor系统。该系统的设计宗旨是确保干净的湿井和无堵塞运行,大幅减少计划外真空清洁应召出勤次数。系统优势很快显露出来。

安装快速简单

泵站为标准双站,安装有两台水泵。苏福克县公共工程部员工只要拆掉泵站的一台水泵,装上新的Concertor系统即可。接着,工厂技术员安装控制装置,并输入设置。整个过程只花了一个小时。

泵站运营方对该泵送系统进行了密切监测,一个月内就显露出积极的成效。在使用老系统的时候,需要经常把水泵提升出来,以清除叶轮上堆积的纤维物质。维护出勤的频率高达三个月一次。Warren估计,在安装飞力Concertor系统后,全年除设备成本下降2500美元以外,人事方面的维护成本也减少了大约1500美元。

凭借新的污水泵送系统,水泵堵塞问题彻底消除,不再需要对水泵旋转情况进行检查,从而节约了时间和金钱,令人安心。这款智能系统包括自动抽空泵井功能,从而减少对积满油脂的泵井进行清理的需要,减少水位控制杆故障。

大大节约能源

该泵送系统志在以最低的总拥有成本带来可靠性保障。在实现这一点方面,飞力 Concertor系统的优势之一包括能耗显著降低,Stony Brook泵站运营方在系统安装不久之后就注意到了这一点。

Warren解释道:“对我来说,正是Concertor系统所带来的‘智能化’才是真正使该系统与众不同的地方。拥有专利的Energy Minimizer功能可确保所有水泵在最高效的工作点下运行,从而使运营方从这项职责中解脱出来。IE4高效电机、自清洁自适应N型液压装置及恒定功率功能补充了系统的其他功能,以实现最佳效率。结果,我们看到电费账单显著下降,降幅达20-30%。”

由于此系统柜体无需通风、散热或制热,客户会在系统的全生命周期内享受到重大能源节约的好处。同时,运营方可以计划大幅减少水泵库存,减少覆盖所有应用所需的水泵种类。

Warren表示:“飞力Concertor泵送系统已证明对我们泵站来说是上佳之选。安装快速简单。泵站运行一年,没有发生任何堵塞事故,无需进行湿井清理,我们还实现了显著的能源节约。”

 

通过 Chad Henderson