越南政府抱有为其人民提供更洁净饮用水的远大目标。现在,凭借胡志明市一家处理厂所安装的赛莱默臭氧处理系统,150万人用上了更干净的水。了解有关新型臭氧系统如何发挥作用的更多信息。

目标:安全的饮用水和更好的水处理

在越南南部城市——胡志明市,约有120万人靠同奈河和西贡河提供稳定和干净的民用水和工业用水。但该市的主要水源经常受到居民区、医院、工厂、河道往来船只、农田、甚至垃圾场排放的污水的污染。

为改变这种情况,2010年,政府制定了《越南发展目标》。其中包括到2020年为90%的城市人口提供安全的饮用水以及收集和处理100%的城市污水的目标。

为150万提供更干净的水

为满足日益增长的洁净用水需求,负责胡志明市供水服务的政府部门——西贡自来水公司(Saigon Water Corporation)请来赛莱默,帮助扩建Tan Hiep水处理厂。

该厂从西贡河取水,在为胡志明市居民提供干净的用水方面起到关键作用。扩建项目旨在提高该厂的生产力,使饮用水日产能达到30万立方米。扩建项目造福胡志明市150万居民,占该市人口的15%。

赛莱默的可持续臭氧解决方案

Xylem’s ozone treatment provides cleaner water in Vietnam1.png

赛莱默所提供的解决方案将Wedeco威德高 SMOevo臭氧系统与Effizon® evo 2G电极技术相结合。这套系统被选中,是因为它提供了具有成本效益的可靠、可持续方法,来减少Tan Hiep水处理厂2期对氯技术和传统过滤的依赖。

氧化过程可直接破坏污染物、有色物质、引起气味的化合物和微生物,而不会形成有害的氯化副产物或从长期来看会对健康造成不利影响的大量残留。

占地面积更小的定制化解决方案

Wedeco威德高臭氧系统的一大优势是高度定制化,从而使赛莱默能确保所安装的应用符合Tan Hiep处理厂的特定需求。此外,由于采用节约空间的设计以及发电装置、管道和电气柜的优化排列,现场安装面积减少了20%。

Wedeco威德高 SMOevo臭氧系统通过Effizon® evo 2G电极技术实现其卓越的品质,达到大部分其他电极技术无法企及的可靠性和能效水平。

开创性的臭氧项目

赛莱默高级副总裁兼新兴市场总裁Steve Leung梁百亮表示:“我们认为,Tan Hiep项目对越南、对西贡自来水公司及对赛莱默来说都是一个重大里程碑。臭氧处理是未来的技术,这套在越南属于同类首创的系统将成为人们前来学习了解的良好参照物。”

配有I.M.S® 200承托板的Leopold Type S型滤砖组成的重力介质过滤系统也在Tan Hiep水处理厂2期的运营中起到重要作用。它有助于确保滤砖中一致而连续的反冲洗,从而延长滤砖的运行寿命,提高反冲洗效率,增加水量,减少浪费,最终降低每升过滤水的运营成本。

可靠且值得信赖的合作伙伴

Xylem’s ozone treatment provides cleaner water in Vietnam2.png

西贡自来水公司首席执行官Truong Khac Hoanh表示:“对客户来说,选择合适的产品和合适的专业技术,非常重要。我们需要具有成本效益的高效解决方案以及可靠且值得信赖的合作伙伴。赛莱默与西贡自来水公司拥有长期合作关系,他们恰恰拥有我们推进这一切所需要的东西。”

作为与西贡自来水公司的持续合作关系的一部分,赛莱默通过针对服务工程师及工作人员的定期实地培训课程,来提供持续支持。

梁百亮表示:“我们不仅卖给他们技术,还为他们提供日常所需的支持。

详情请访问:http://asia.xylem.com/