赛莱默为北卡罗莱纳州一家需要更换老化压力污水干管的公用事业单位开发了一项污水分流解决方案。使用Godwin电动泵和Godwin现场智能技术节省了数千美元的人工费和100万美元的燃料成本。

北卡罗莱纳州开普菲尔河公共设施管理局(CFPUA) 日前开展了一个设施变更项目,以解决基础设施老化问题。该项目包括更换易受生活污水溢流影响的球墨铸管(DIP)压力干管。

CFPUA聘请State Utility Contractors(简称SUC)来管理和实施该项目。这是一个涉及多个层面的复杂工程,最终为SUC赢得了久负盛名的南北卡州承包商协会(Carolinas Associated General Contractors)巅峰奖。

开发100%冗余污水分流系统

该项目需要更换约5,140英尺长的20英寸DIP压力干管。为了顺利开展这项工作,需要一款100%冗余污水分流系统,应对每天最高1350万加仑的水流量。

SUC聘请赛莱默当地租赁分公司的工程师,这些工程师与SUC 和Kimley-Horn 咨询工程师密切合作,对项目的复杂性进行评估,并开发一项分流计划。

State Utility Contractors的Dustin Wagner表示:“赛莱默参与项目策划和实施让我们相信,我们能够解决我们的问题。他们的工程师团队能够提前识别一些挑战,在整个项目实施过程中不仅为我们节省了时间和成本,也让我们省去了很多烦恼。他们具备完成这项工作所需的专业知识,这让我们非常放心。”

选用电动泵,节省柴油成本

该污水分流项目包括三大部分:两个大型泵站、八个小型泵站和一项应急备用计划。针对第一部分,赛莱默工程师建议为这两个大型泵站租用GodwinCD300M Dri-Prime电动泵。

Xylem sewer bypass significantly reduces overall project cost1.jpg

他们在为期7个月的项目施工过程中选用了电动泵,节省了柴油成本。每台Godwin电动泵均被指定为主分流泵,配有Godwin变频驱动,能够根据水流调节速度。

该项目的第二部分为汇入主分流系统的八个小型泵站。赛莱默工程师建议SUC在每段管道的末端安装临时阀(管路截止阀),作为分流系统的一部分,以降低溢流风险。SUC最终安装了管路截止阀,并在每段管道测试和重新连接后撤掉这些截止阀。

制定应急响应计划

该分流计划的第三个也是最后一个部分是将意外事件考虑在内,以免出现紧急情况。在分流过程中出现任何溢流都是不可接受的,溢流不仅会污染环境,美国环境保护署还有可能因此要求SUC缴纳巨额罚金。

然而,这些团队知道,降低溢流影响的最佳方式就是提前制定计划,因此,为了应对任何有可能出现的事故,赛莱默与SUC和Kimley-Horn密切合作,制定了一项应急响应计划。该计划概述了如何应对紧急情况,并提供如何使用备用设备相关信息以及实施计划的具体行动步骤。

显著降低人工和燃料成本

针对像该设施变更项目这样的污水分流工作,公用事业单位或承包商一般都会安排“看泵”巡逻,对该系统进行全天候监控,确保这些电动泵能够应付所需水流,避免出现任何环境灾难。Godwin现场智能技术(FST)能够提供全天候自动化监控,因此并不一定需要现场“看泵”人员。

安装FST技术和电动泵的使用为SUC节省了数千美元的人工成本和100万美元的燃料成本,因此显著降低了项目总成本。