您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

赛莱默在佛罗里达州安装首款紫外线隐孢子虫屏障系统

赛莱默在佛罗里达州安装首款紫外线隐孢子虫屏障系统

佛罗里达州的一座水处理厂很快将成为该州第一座采用紫外线隐孢子虫屏障系统的水厂。赛莱默将为西棕榈滩水处理厂提供其预防隐孢子虫的高级Wedeco LBX系列紫外线消毒系统。

隐孢子虫是美国水媒疾病爆发的主要原因,每年有近75万人患上水媒传染病,这些人群有可能出现严重病症。鉴于少量紫外线就可以轻松消灭耐氯性隐孢子虫寄生虫,很多饮用水厂都采用紫外线消毒的方式,为他们所在社区提供安全的饮用水。

目前,西棕榈滩水处理厂每天生产4700万加仑水,通过将来自东克利尔湖(East Clear Lake)的湖水经过处理,为包括很多主要医疗机构在内的城市和周边社区提供饮用水。一旦重大升级项目完工,该厂将为超过11万人提供饮用水,每天的水产能最高可达到5000万加仑。

在水处理过程中使用紫外线消毒的好处

安装赛莱默的Wedeco LBX系列紫外线消毒系统将提升该厂的隐孢子虫预防能力,为防止病原菌入侵增设了一道屏障。该系统将提升本市的饮用水安全性、可靠性和品质。此外,这项具有成本效益的节能型紫外线消毒系统将减少该厂对氯的依赖,进而减少对环境的影响。

紫外线消毒是氯等化学消毒方法的可持续替代方案,而化学消毒有可能会产生有害的消毒副产物。赛莱默将提供六台并行安装的Wedeco LBX 1500e紫外线消毒系统。赛莱默的Wedeco LBX紫外线系统可用于大中型污水处理厂以及工业和水回用应用,是世界上首款符合加州水资源控制委员会饮用水部门第22章法规准则的封闭式、低压高强汞齐紫外线系统。

紫外线消毒系统提供最低生命周期成本

西棕榈滩水处理厂之所以选用赛莱默具有近100%隐孢子虫预防能力的Wedeco LBX 1500e紫外线消毒系统,是因为该系统能够提供最低生命周期成本。这主要归因于低压高强Wedeco Ecoray灯的能源效率和紫外线反应器相对较低的压头损失。

赛莱默Wedeco技术销售部经理David Tomowich表示:“我们致力于帮助客户建立弹性水基础设施,确保在各种条件下持续、可靠地为人们提供清洁水。我们非常高兴为美国饮用水提供商提供我们可靠、可持续且具有成本效益的紫外线消毒解决方案,帮助他们在饮用水供应过程中增强他们的隐孢子虫预防能力。”

西棕榈滩水处理厂于2016年开始施工,有望于2018年投入运营。

 

通过 Chad Henderson