It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力Concertor消除奥地利泵站的堵塞情况

飞力Concertor消除奥地利泵站的堵塞情况

全球首款智能泵送系统飞力Concertor已经消除了Stierberg污水泵站的堵塞,仅在九个月内就节约了5,400欧元。在六个月的试用前,水泵每周堵塞至少一次。了解飞力Concertor如何解决这个问题。

由于工厂污水中存在大量杂物,因此Stierberg污水泵站一直深受堵塞困扰。泵站位于上奥地利由米尔塔尔和波希米亚森林区污染控制协会(Reinhalteverband Mühltal and Region Böhmerwald)管理的地区。

堵塞问题太频繁,因此泵站运营方米尔塔尔污染控制协会(RHV Mühltal)不得不每周清理至少一次。为了解决这个问题,米尔塔尔污染控制协会同意试用赛莱默的集成智能飞力Concertor系统,这套系统产生了立竿见影的效果。

Stierberg泵站的堵塞情况比该地区其它泵站严重

米尔塔尔污染控制协会是上奥地利最大的污水管理机构,负责米尔塔尔和波希米亚森林区24个市的污水处理。Stierberg泵站是公司运行的小泵站之一,每日的处理能力仅为80立方米。尽管Stierberg处理的污水容量相对较低,泵站的问题令米尔塔尔污染控制协会很困扰,因为Stierberg泵站的堵塞情况比该地区其它泵站严重。

泵站最大的难题是湿巾、破布和固体物质等大量杂物进入了污水管道系统。湿巾是由无纺布纤维制成的,这种类似羊毛的属性意味着它们无法像普通纸巾那样被轻松粉碎。

因此,这些织物聚集在一起,形成了厚厚的无法被分解的紧密物质,缠绕在泵的叶轮叶片中,堵塞了整个排水系统。固体物质和其它物体也缠绕在泵的叶轮叶片前缘,堆满了整个进口,进一步加剧了系统堵塞。

适应不同环境的智能泵送系统

Flygt Concertor eliminates clogging at Austrian pumping station1.jpg

为了减少长期堵塞情况,实现可靠的连续泵送,Stierberg泵站于2016年12月安装了赛莱默的飞力Concertor。 在六个月的试用期间,泵送系统一直无中断地运行。

米尔塔尔污染控制协会董事总经理克劳斯-弗莱格(Klaus Pfleger)表示:“Stierberg泵站的堵塞情况十分严重。污水中的杂物也磨损了泵轮,这意味着泵轮每两年就要更换。当我们听到市面上有能够消除堵塞并提高运行效率的解决方案时,我们都松了一口气。”

集成智能泵送系统飞力Concertor能感知环境作业条件,实时调整其性能,并向泵站操作员进行反馈。该系统具有水仓、水管及管道清洁功能,加上Adaptive N型液压技术,能够高效预防、发现和解决堵塞情况。

无需再进行定期维护

在六个月的试用期间,泵站没有报告过堵塞情况。试用十分成功,Stierberg泵站于2017年6月永久性地安装了飞力Concertor。自首次安装以来,Concertor的运行一直没有中断过,由于无需再进行定期维护,该系统节省了大量的成本。在Concertor运行的九个月中,米尔塔尔污染控制协会节省了约5,400欧元的维护成本,泵站也一直持续运行中。

弗莱格表示:“自从在Stierberg安装了飞力Concertor,我们就发现泵站的效率显著提高。飞力的SCADA系统让我们全面掌控运行,监控泵送系统,并快速发现任何问题。我们现在能够根据实时数据和存档数据精确调节泵送运行,因此叶轮磨损情况也显著降低。”

通过 Chad Henderson