It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Large utility in Michigan uses artificial intelligence at pump station

Large utility in Michigan uses artificial intelligence at pump station

密歇根州的一家用水及污水公用事业公司最近在升级泵站时选择了赛莱默的Flygt Concertor智能泵送系统。该系统能够根据运行状况实时调整性能,不需要维护,也降低了公用事业公司所需的备用泵库存量。

杰纳西县排水委员会用水和废品服务部(Genesee County Drain Commissioner, Division of Water & Waste Services,简称GCDC-WWS)负责县生活污水收集系统和配水系统的建造与维护。GCDC-WWS拥有和经营三个污水处理厂:Anthony Ragnone处理厂(ARTP)、污水处理区第三处理厂(Sanitary Disposal District #3 Treatment Plant)和污水处理区第七池(Sanitary Disposal District #7 Lagoons)。

用新技术替换潜水泵 

2007年,GCDC-WWS完成了开发其东北部外延污水项目(Northeast Extension Sewer Project),将系统的部分水流分流并改向。他们开始评估十个大型生活污水泵站的现有经营。针对杰纳西和里奇菲尔德镇区的八号泵站是需要改造现有泵或用新泵替换的泵站之一。

八号泵站包括1988年安装的两个水平式干室和两个潜水泵。GCDC-WWS运营与维护部在过去几年里已经多次改造了泵。在进行泵站例行工作时,清洁泵叶轮是标准运营程序的一部分。当需要再次改建泵时,GCDC-WWS倾向于选择新的方案,但新泵需要匹配现有流量以及液压状况。

简单地改建泵无法让它们恢复到最初的液压状况和流量。此外,他们还考虑到每次维修之间的使用寿命、目前的泵叶轮结垢问题、备用部件以及旧款泵的服务问题。

选择智能污水泵送系统 

GCDC-WWS不想再在旧技术上投入资金,因此他们向赛莱默经销商和可靠的供应商Kennedy Industries寻求答案和一个长期解决方案。八号泵站是引入赛莱默全新Flygt Concertor智能污水泵送系统的理想场所和机会。该系统能感知环境作业条件,实时调整其性能,并向泵站操作员进行反馈。

Flygt Concertor技术吸引他们的部分原因包括:

  • 多个泵站之间的可交换性降低了所需的备用泵库存量。紧急状况发生时,他们只需重新设置泵参数,就能将没有紧急状况的泵站的泵转移到出现紧急状况的泵站。
  • 具有集成速度控制的赛莱默技术无需购买变频设备,从而节省了宝贵的空间,这也是一大卖点。Flygt Concertor的内置技术无需升级控制器,从而节省了时间与金钱。
  • Flygt Concertor的自动非阻塞转向功能给杰纳西县留下了最深刻的印象。杰纳西县工作人员已经十分熟悉转向功能检修方法,因为他们常常在现有泵中采用这种方法。但Concertor的内置智能自动转向功能无需派遣工作人员到站工作,避免了转换电动机引出线时面临的高压工作危险,从而显著降低了生命周期成本。

由于过度腐蚀,陈旧的导轨组装需要被替换;Kennedy提供了新轨,杰纳西县完成了安装。人机接口被用于泵的反馈,以往八号泵站的旧泵并没有这个功能。购买Flygt Concertor的附加功能包括:能够接通和监控运行中的泵、安培值、电压、速度、故障、开始、运行时间、每日运行时间、每日千瓦时用量和故障解决建议。

无需维护、能源成本降低

新泵于2017年3月投入运行,效果显著。出动维修的次数也减少到零。此外,N叶轮自清洁设计和“软堵塞”时自动转向的能力避免了每周把泵拉出来清洁,显著降低了维护团队人员受伤的风险。

在这个改进项目中,避免变频驱动显著降低了安装和设备成本。此外,集成泵控制器的能耗最低功能明显减少了能源使用成本。

 

通过 Chad Henderson