负责水污染控制的政府部门正在加强对废水中有机微污染物(又称微量物质)的管理控制。德国的北莱茵-威斯特法伦联邦州(以下简称“北威州”)是一个人口密度极高且高度工业化的地区,这里如今在水环境保护方面正发挥先锋模范作用,包括采用赛莱默(Xylem)的威德高(Wedeco)技术来去除微污染物。
德国人喜欢在河里游泳,现在,他们不必担心一些河会有污染。根据德国《联邦水管理法》的规定,市政和工业污水处理厂采用现有技术,对超过96%的废水进行回收处理并尽可能达到最高标准。
订阅我们的新闻通讯
然而,尽管去除已知污染物的废水处理方法已经得到改进,一般的处理厂还不能处理微污染物。其中包括来自避孕药、农业中使用的抗生素、X射线造影剂以及即便数量很少也会干扰内分泌的化学物质造成的激素污染。
处理过程中去除微污染物的技术
迄今为止,北威州约90%的地表水尚未达到真正的优良环境状况,一定程度上是因为微污染物。环境、农业、资源保护和消费者保护部(Ministry for Environment, Agriculture, Conservation and Consumer Protection)制定的水环境保护总体规划指明了如何减少这些对环境极度有害的物质所带来的污染。

多家污水处理厂运营商目前使用赛莱默的先进技术来去除有机微污染物,包括威德高臭氧解决方案。该解决方案的原理是臭氧与微污染物产生反应并将它们转化成无毒物质。赛莱默服务部工艺工程师阿恩-维兰德(Arne Wieland)表示:“最好的情况就是,氧化产生的物质可以在生物处理阶段降解为生物质。”
将臭氧和过滤相结合可达到最佳效果
比较理想的解决方案是将臭氧和过滤相结合。与瑞典环境研究所共同展开的一项大型试验表明,这不仅可以显著降低微污染物的浓度,还能大大减少微生物、总悬浮固体和色度的参数。
北威州的策略是选择一种结合当地情况(污染物负荷、现有技术和可用空间等)的微污染物处理工艺。维兰德说道:“为了找出在每种情况下效果最佳的工艺,我们进行了可行性研究。其中包括现实成本/收益分析,详细显示了对比结果以及如何将各种工艺结合使用到废水处理中。”
最先开展的一项名为“清理鲁尔河”的大规模项目完成了对微污染物的评估,将急性风险和潜在慢性风险区分开来。根据合理抑低的原则(ALARA,即尽可能以合理的方法达到最低值)得出预警值并作为长期最低质量目标。在此基础上,各行政区的专家制定出必要的措施。首先关注的便是污染尤为严重的水及其附近的污水处理厂。
采用威德高技术来清理鲁尔河
另一个名为“安全的鲁尔河”的项目也在进行中,目的是让鲁尔河在微生物水质方面更加洁净和安全。水业公司和相关机构正在展开合作,首先是为了减少病原体的负荷,其次是开发预警系统,当安全游泳条件即将超出极限值时,预警系统能够发出预警。
在这个项目中,赛莱默负责提供技术,包括威德高紫外线消毒和臭氧氧化解决方案,用以减少病原体和化学微污染物造成的污染。
赛莱默帮助减少整个德国的微污染物
北威州的废水处理厂目前在减少微污染物上已经开始取得成效。例如,赛莱默的威德高系统现在已经部署到巴特萨森多夫、瓦尔堡,埃斯佩尔坎普和亚琛-索尔斯等地。此外,自2017年起,科隆的AdOx项目已成功将活性炭和臭氧氧化相结合。
维兰德称:“我们能够提供从规划到调试等全方位的支持。不仅在北威州,世界各地的项目都适用。我们是水清洁和安全方面的专家,为客户提供项目每个环节上的服务与支持。”