It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

在线监测如何才能改善污水公用事业公司的表现

在线监测如何才能改善污水公用事业公司的表现

赛莱默旗下YSI品牌的应用设计师罗伯-史密斯(Rob Smith)博士帮助污水公用事业公司优化表现。史密斯持有环境工程博士学位,之前是一名顾问,帮助规划和设计水回收设施。敬请阅读罗伯完成的问答,了解污水公用事业公司是如何利用实时监测来降低能耗的。

Q&A- How real-time monitoring is changing wastewater treatment1.jpg

问:你在YSI担任什么职位?你是如何帮助客户改善污水处理的?

罗伯:我目前担任YSI市政团队的应用设计师。我的职责是作为技术顾问和教育者,提供如何最佳运用分析仪器来运行和设计水回收设施方面的指导。

YSI将为人们提供另一种了解污水处理的方式。不仅仅是了解传感器与监测设备,实际上还包括了解处理工艺,这样他们才能够成为更好的操作者、更好的管理人员以及更好的设计师。

问:能效对于处理设施而言有多重要?

罗伯:非常重要。在美国,饮用水和污水公用事业公司消耗全国约3%的电力。这是一个大数字。社区水公用事业公司的耗电量非常集中,这点你们也需铭记在心。

就回收设施而言,能源预算中占比最大的部分通常是活性污泥曝气。一家工厂的能源预算中,通常有50%至80%的总能源用于活性污泥曝气工艺。不幸的是,这些系统拥有许多能效不足之处,意味着会浪费许多能源,而这些能源是可以节约下来的。

通过对水质的持续监测,操作者可以随时了解工艺状态。他们可以不断调整气化装置、搅拌机或扩散器,以最小化能源足迹,而且不会影响处理。例如,如果溶解氧浓度高于曝气所需浓度,而且设施使用过量能源,那么数据可立即发送至曝气控制系统,并将用于降低曝气强度,从而节约能耗。

问:YSI和赛莱默的工艺监测与控制采用什么技术?

罗伯:现在能想到的监测与控制技术是YSI的 IQ SensorNet 平台、Sanitaire的 OSCAR系统 和 Flygt Concertor 污水泵系统。

YSI的IQ SensorNet是专为水回收设计的工艺监测平台。IQ SensorNet包括收集浊度、溶解氧、铵和硝酸盐等连续现场测量数据的传感器网络。该平台收集公用事业公司所需的所有数据,以高效运行设施。

这些数据可发送至工厂可编程逻辑控制器/数据采集与监控(PLC/SCADA)系统或OSCAR工艺性能优化器,可编程用于自动化重要程序;提高处理能效;并改善性能。

Flygt Concertor集驱动器、泵和计算机于一体。泵堵塞是个大问题,特别是使用所谓的“可冲洗”抹布。Concertor技术可自动清除可能的堵塞,还可自动调节,实现最佳运行点。

问:水资源回收的未来如何?

罗伯:我对水资源回收的未来感到非常乐观。我想说的是,未来数年可持续性将成为行业的一大动力。公用事业公司将发现,与过去数十年我们所做的相比,会有更多高效水处理方法。

“污水设施”改名为“水资源回收设施”(或WRRF)很恰当,因为它们已不再局限于水处理。当然,这些设施还通过处理回收水、营养物质和能源。

强化处理是出现在各大会议的新流行词之一。从根本上说,将通过成本更低的工艺成本实现更高的处理水平,终极目标是回收更多资源。想法是将碳转移到可回收能源的污泥消化以及利用短程脱氮工艺最小化曝气和化学物质操作成本。

所以,水回收的未来一片光明,而且需要借助于众多新的新兴技术来实现,大多数新兴技术在很大程度上依赖于分析与持续监测。YSI将在这次转型中发挥重要作用。

敬请阅读更多水资源回收设施洞察故事

YSI的水处理杂志聚焦新闻、行业趋势和技术技巧。

 

通过 Chad Henderson