经过17年的运行,French Creek污水处理厂的紫外线消毒系统即将走向生命的终点。该工厂决定用赛莱默的威德高Duron紫外线解决方案来更换这个系统,Duron所需的能源和维护大大减少。

French Creek污水处理厂由俄亥俄州东北部的北里奇维尔(North Ridgeville)市全资拥有和运营。该工厂通过近300英里的管道为约12500家客户提供服务,管道最终将处理过的污水返回至French Creek。
虽然这家工厂只有几十年的历史,但北里奇维尔一直在不断升级和维护其运营。该城市已投入数百万美元来确保工厂紧跟技术潮流,并遵守不断变化的环保规定。
挑战:更换过时的紫外线系统
虽然该工厂竭诚为不断扩大的客户群提供安全、卫生且节约成本的污水处理,但其使用的是2000年安装的一台破旧的紫外线消毒系统。该设备也十分耗费劳力。
举例来说,紫外灯管的布线在升降臂内。随着布线老化,便会磨损,导致短路。很难将电线穿过升降臂。
镇流器组件位于渠道上方,用乙二醇环路冷却。环路管道泄漏,导致镇流器区域变滑。由于制造商逐步停止生产该设备,不再提供相关支持,该城市发现很难更换零件。最终,紫外线系统在接近生命终点时会消耗大量电力。
该城市需要找到一个尺寸合适、功耗更低、所需维护工作更少的替换紫外线系统。
选择节能、紧凑的紫外线系统

通过与顾问工程公司Jones & Henry Engineers, Ltd.紧密合作,北里奇维尔从众多斜立式产品中选择了威德高Duron紫外线系统。这项决定是根据对该系统及其能源效率和易维护性的20年生命周期成本分析做出的。
Duron是一款45°斜立式明渠紫外线系统,拥有一个集成的紧凑型自动升降装置,以及节能型高功率Ecoray灯。它能完美解决French Creek污水处理厂的需求。
客户称,拆除旧系统相当简单。由于Duron紫外线灯组实际比先前使用的空间窄,客户可以使用现有渠道。旧的紫外线系统所在位置被拆除,构建了一个新的水位控制闸门。
OptiDose控制自动调整能耗

Duron紫外线系统的日处理量为2200万加仑/天,通过额外增加一个紫外线灯组,未来可升级至最高3200万加仑/天。威德高的紫外线系统降低了资本成本和能耗。
基于传感器的实时剂量控制OptiDose监控流量、紫外线透射比和紫外线强度等工作条件。凭借公认的控制逻辑,OptiDose将能耗调整为满足剂量要求所需的最小值。
该紫外线系统易于维护和清洗
设计的核心是如何轻松高效地维护系统。在渠道中的模块组保持不变的情况下,即可轻松更换灯具。干燥的顶部紫外线灯接入和紧凑的集成升降机制确保了安全且符合人体工学的维护。
凭借Duron不含化学成分的自动Opti Wipe系统,清洗也很简单安全。擦拭工具由独特的聚四氟乙烯和氟橡胶圈组成,即使在具有高污染潜力的水中也有效。