It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Panama. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Agua inteligente: monitoreo y análisis ambiental

Agua inteligente: monitoreo y análisis ambiental

Las tecnologías inteligentes del agua le ayudan a monitorear eficientemente los ecosistemas en tiempo real. Este monitoreo apoya decisiones más inteligentes sobre la calidad de las aguas superficiales, los recursos de aguas subterráneas y las actividades oceánicas y costeras. Conozca cómo las tecnologías inteligentes de Xylem detectan tendencias y condiciones para el Río Mississippi y Río de Janeiro.

Las comunidades se enfrentan a varios desafíos en el monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas. Necesitan cumplir con restricciones gubernamentales más estrictas, detectar rápidamente amenazas como la proliferación de algas, la muerte de peces y penachos de sedimentos, y proteger las fuentes de agua dulce antes y después de las tormentas.

La urbanización y los cambios agrícolas también amenazan las aguas subterráneas. El uso excesivo ha llevado al agotamiento de los recursos de agua subterránea, lo que resulta en la desecación de los pozos, una disminución en la calidad del agua subterránea, la intrusión de agua salada y el hundimiento de la tierra.

Las tecnologías inteligentes del agua proporcionan a las comunidades las herramientas que necesitan para detectar amenazas en tiempo real y prepararse para el futuro. Los sensores remotos pueden monitorear y reportar continuamente una variedad de parámetros de recursos hídricos.

Los datos recolectados también pueden ser analizados automáticamente para que se puedan enviar alertas de advertencia, o para que se puedan establecer estándares base de calidad del agua. El monitoreo continuo en línea le ayuda a entender sus fuentes de agua y cómo están cambiando.

Tecnologías inteligentes del agua de Xylem para el monitoreo de ecosistemas

Las tecnologías inteligentes del agua de Xylem para el monitoreo ambiental pueden ayudarle a mejorar la calidad del agua y proteger los recursos. Nuestros equipos recogen datos en tiempo real y son capaces de soportar condiciones difíciles.

Para el monitoreo de la calidad del agua ambiental y costera, la marca YSI de Xylem incluye sensores, instrumentos, software y plataformas de recolección de datos. La marca SonTek de Xylem proporciona instrumentación acústica Doppler para la medición de velocidad, flujo, descarga, corriente y ondas del agua.

Para levantamientos hidrográficos, la marca HYPACK de Xylem ofrece software para la recolección y el procesamiento de datos que permite obtención de imágenes, modelado del terreno e informes estadísticos en tiempo real. Le permite estudiar la erosión y los sedimentos, monitorear las condiciones de los canales de embarque y perfilar las capas sedimentarias bajo el agua.

Caso: National Great Rivers Research and Education Center (NGRREC)

Recolección de datos sobre el río Mississippi

Reto: El NGRREC tiene como objetivo establecer una red global de plataformas de monitoreo de la calidad del agua en tiempo real en grandes ríos de todo el mundo. Los socios de NGRREC tomaron muestras discretas de calidad del agua en el río Mississippi durante más de 20 años. Debido a que estas muestras fueron tomadas a intervalos en un amplio rango espacial, los cambios que ocurrieron en una pequeña escala de tiempo, por ejemplo un pulso de inundación durante una semana, no fueron capturados.

Solución y resultados: El NGRREC se asoció con YSI para diseñar y lanzar tres boyas de monitoreo capaces de recolectar de forma continua y en tiempo real datos sobre la calidad del agua y el fitoplancton. Las boyas están equipadas con una sonda YSI EXO2, un sensor de nitrato UV, un sensor meteorológico y un registrador de datos. Estas estaciones de monitoreo continuo han llenado los vacíos en los datos de muestreo discreto y han permitido al equipo de investigación abordar cuestiones de investigación específicas.

Caso: Asociación de prácticos de Río de Janeiro

Transmisión a smartphones de datos oceanográficos en tiempo real

Reto: En el estado brasileño de Río de Janeiro, los prácticos de barcos deben navegar con corrientes rápidas, vientos fuertes y niebla mientras cruzan un estrecho canal que conduce a la bahía de Sepetiba. Los barcos deben conducir sus 43 metros de ancho por un canal dragado de solo 200 metros de ancho. Los vientos ululan en la costa y rebotan en la cadena montañosa que rodea la bahía. Cuando el tiempo es desfavorable, las montañas atrapan la niebla y las nubes de lluvia, reduciendo casi completamente la visibilidad.

Solución y resultados: La Asociación de prácticos de Río de Janeiro solicitó a los propietarios de los puertos la instalación del sistema de monitoreo SISMO®, que transmite datos sobre corriente, nivel, marea, temperatura, visibilidad, velocidad y dirección del viento directamente a los smartphones de los prácticos. El sistema incluye un perfilador acústico de corrientes Doppler SonTek que proporciona datos de velocidad y dirección de la corriente en toda la columna de agua, así como mediciones de profundidad de alta precisión, todos ellos actualizados cada cinco minutos.

by Chad Henderson