It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

智慧水务:泄漏检测和无收益水

智慧水务:泄漏检测和无收益水

基础设施老化一直是水务部门比较苦恼的问题,他们需要更智慧的解决方案来检测漏水问题,减少无收益水,做出更明智的决策。下面是新加坡和科罗拉多州如何使用赛莱默(Xylem)的智慧水务技术实现节约用水,节省状况评估时间的详情。

水务管理公司正在面临严峻的基础设施挑战,包括管道泄漏、水管爆裂和资产管理效率低下等。无收益水问题尤为突出。2017年Global Water Intelligence发布的一项研究表明,被分析的国家中有24%的无收益水比例超过40%。

然而,通过使用智能系统和智慧水务技术,水务管理公司可以更有效地应对这些挑战。包括设备、智能网络和先进分析在内的智能解决方案可以帮助减少水损失和不必要的修复工作,使水务管理公司能够负担得起对水基础设施的投资。

赛莱默用于泄漏检测与评估的智慧水务技术

赛莱默已经拓展了其智能解决方案组合,以解决水务行业的最大问题。赛莱默Pure Technologies品牌为管道状况评估、在役泄漏检测和监测提供了智能解决方案。2016赛莱默收购的Visenti为智能水务分析、泄漏检测和泄漏预警提供软件和硬件解决方案。

例如,Pure Technologies的SmartBall是一种自由行进的泄漏检测平台,可在管线正常运行的情况下随管道介质滚动前进。一次投球便能完成长时间检测。SmartBall配备了一个声传感器,记录所有与泄漏和气囊相关的异常信号。然后对声学特征进行分析,以确定它们是泄漏,气囊还是外部噪音。

另一个状况评估工具是Pure的PipeDiver平台。这是一个多功能的,自由浮游式设备,在管道中随水流前进。它有专门的电磁传感器来识别和定位作为PCP和PCCP主要结构部件-预应力钢丝,预应力钢丝断裂是管道失效的主要指标。

Visenti的解决方案包括三个主要产品:View、LeakView和SurgeView。View是Visenti的主要分析平台,支持水务部门在一个地方收集和分析所有数据,而LeakView和SurgeView则包括能够追踪无收益水以及检测和定位实时管道故障的硬件。

案例:意大利米兰大都会

水务部门查找并修复以前未检测到的漏水问题

挑战:米兰大都会管理着米兰市的综合供水服务。米兰市拥有超过2295公里(1430英里)的自来水管道。水务部门确定了一条需要检测的关键输水干线,管线直径为1200mm,钢管,位于米兰的心脏地带。该条管线安装于1982年,虽使用寿命不长,但基于它对整个管网的重要性,将它确认为优先评估管线。

解决方案和成效:
米兰大都会使用SmartBall评估了输水干线一部分,长度为9公里。为了满足输水干线在检测过程中不停运这一重要要求,选择采用SmartBall检测。检测共发现了23处较大泄漏。由于主水管总流量大,使用传统的计量设备无法检测到泄漏。

案例:新加坡公用事业局

水务部门将无收益水比例减少到所有水的5%。

 挑战新加坡市是世界上最缺水的城市之一,只有有限的土地来收集和储存雨水。目前有四个来源提供水:地方集水区、进口水、净化再生水和海水淡化。由于水资源有限,节约用水和减少水资源流失是该市水务管理公司的首要任务。

解决方案和成效:在新加坡的饮用水管道上安装了300多个Visenti传感器,以检测漏水情况。该解决方案,包括先进的分析,使水务管理公司能够实时发现泄漏和爆发,预测需求,并模拟操作。使用这一系统,新加坡能够将其非无收益水减少到仅占所有水的5%,这是世界上最低的比率之一。

案例:科罗拉多州Homestake Water Project

管道检查时间从五个月缩短为一天

 挑战:Homestake Water Project是科罗拉多州斯普林斯和奥罗拉市之间的一家合资企业,致力于从山区收集水并将其输送到为近100万人服务的社区。该项目的一部分包括一条44英里长的管线,该管线曾发生灾难性事故。从2006年开始,对该管线不同管段的状况评估断断续续从5个月拖到5年。

解决方案和成效再次检测这条管线时,Homestake Water Project决定使用PipeDiver。经过周密的规划,PipeDiver在一天内完成了对整个44英里管道的电磁法检测检查。该平台定位并量化了预应力钢丝的数量,并确定了某些管段预应力失效呈增长趋势,帮助项目经理就管道修复和更换作出更好的决定。

通过 Chad Henderson