It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默工厂回收其工艺用水

赛莱默工厂回收其工艺用水

赛莱默位于瑞典埃马布达的制造厂建造新的处理设施,利用水回用技术来确保安全用水的持续供应。

赛莱默的埃马布达工厂是世界上最大的污水泵制造厂,共1200名员工,每年生产约17万台污水泵。在厂内建造的水处理设施于2022年启用,每年可回收2000万升水。回收后的水可用于测泵池、铸造车间冷却以及机械加工过程中的切削液稀释。

在此之前,瑞典南部多年来水位低得惊人,而随着气候的变化,这种情况也会变得更糟。新的处理设施投入使用后,赛莱默将确保水的可用性不受外部因素的影响。

赛莱默欧洲地区水泵和循环泵业务高级总监Roger Sandström表示:“2018年旱灾发生后,我们的埃马布达工厂被迫停产三天,这是可以理解的,因为该市必须优先满足人们更迫切的用水需求。未来,由于气候变化,该地区的降水可能会持续减少。我们很高兴能够启动埃马布达处理厂,这将大大减少我们对地区供水的使用需求。”

采用赛莱默技术的独特水回用解决方案

该处理厂由赛莱默设计并提供相关设备,负责收集、处理、净化和回用生产用水及雨水。该工厂展示了企业如何在无需大量培训的情况下,借助赛莱默的水回用技术,用较低成本确保一流水质和稳定供水。该解决方案充分利用自然环境资源,将赛莱默的20多项技术组合成一个紧凑型系统。

当使用过的生产用水离开工厂时,首先会流经排泥池来去除较重的颗粒物,然后与雨水一起被收集到工厂附近的池塘中。当水停留在池塘中时,会经历自然沉降,通过种植的草本植物来完成生物净化。最后再使用智能的节能型飞力Concertor携创泵将池塘中的水泵送到处理厂。

进入处理厂后,水会经过氧化、絮凝、澄清、滤砂和紫外线消毒这五个处理阶段。对工厂的进水进行分析后,可以确定如何在前两个阶段正确进行化学加药。在澄清阶段,Leopold Texler斜板沉淀池用于在较小的空间内提供较大的沉淀面积,去除98%的杂质。然后,澄清后的水通过砂床过滤掉细颗粒和污染物,并去除颜色。最后,Wedeco Spektron紫外线消毒系统可以形成微生物屏障,瞬间消杀99.99%以上的病原体。

经过处理后,水会储存在一个干净的蓄水池中,然后由Lowara变频增压系统根据用水需求将其输送到工厂。该处理过程会自动运行,同时,WTW水质分析仪、智能设备控制装置和赛莱默数据采集与监控(SCADA)系统协同工作,进行实时远程监控并适时发出警报

通过水回用创造一个水安全更有保障的未来

Sandström说:“水回用技术有可能为我们所有人带来更加可持续的水资源。通过这个水处理厂,我们的目标不仅是减少我们自己的水足迹,还要激励其他人加入我们的行列,创造一个水安全更有保障的未来。我们欢迎大家来参观我们的技术,看看水处理厂是如何运行的。”

赛莱默的埃马布达工厂为社区带来了其他好处。例如,赛莱默对该设施做了精心设计,以便消防车可以在赛莱默水处理厂直接取水,无需前往市政水厂。该工厂还可以向参观者宣传有关水处理,以及不同剂量的化学药品对水质有何影响的知识。

考虑到人口增长和气候变化给供水带来的巨大压力,企业和政府需要加大力度以缓解缺水问题。自2019年以来,赛莱默已借助先进的产品和技术,帮助客户将超过70亿立方米的水回收利用。