It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默帮助意大利岛屿解决海底管道泄漏问题

赛莱默帮助意大利岛屿解决海底管道泄漏问题

意大利那不勒斯沿岸的伊斯基亚岛是一个热门的旅游胜地,岛上的饮用水需要通过管道输送。但是如果一条管道发生泄漏,就会导致岛上每日三分之一供水量的流失三分之一。了解如何借助创新管道检测工具Sahara®和SmartBall®解决泄漏问题。
 
供水设施老化可能导致管道泄漏和水务公司营收损失,这是意大利面临的主要水挑战之一。据意大利全国供水商联盟Utilitalia提供的数据显示,意大利平均有38%的水是从输配水管网中流失掉的。如果能减少这些损失,意大利的水务事业单位就可以节约成本和能耗,确保更加可持续的供水。
 
赛莱默最近帮助水务公司Acquedotto Campano解决了一个因供水设施老化导致的常见问题——难以找出管道的泄漏点。Acquedotto Campano为意大利坎帕尼亚地区的70多个城市提供供水服务,其中包括那不勒斯西南海岸的两个岛屿。为了将水输送到岛上,该公司在20世纪50年代初铺设了四条海底管道。

该公司发现管道沿线出现大量供水流失,平均每秒就有50升水泄漏到海里,这个问题十分严重。

这些管道为普罗奇达岛和伊斯基亚岛,以及夏季前往海滩、温泉和阿拉贡城堡等诸多景点的大量游客提供用水。

发现普罗奇达岛和伊斯基亚岛之间出现严重管道泄漏

那不勒斯各通过两条钢管向这两个岛屿供水。四条管道的直径均为300毫米。
 
Acquedotto Campano收集了20多年的流量数据,记录了生产和输送给用户的水量。水从普罗奇达岛以每秒260升的速度流向伊斯基亚岛,因此每秒损失50升是比较严重的。
 
尽管损耗率很大,但确定泄漏位置仍然比较困难。Acquedotto Campano曾尝试使用传统的声学相关仪,也请潜水员检测了这些海底管道,有些地方的铺设深度达30米。但这两种方法都未能找到泄漏点。
 
这家水务公司急需找到泄漏点的确切位置,而且要派出专业潜水员来进行修复。他们必须在短时间内完成修复工作,因为供水对维持岛上的日常生活至关重要。

部署创新管道检测技术

赛莱默与意大利专门从事输配水管网的咨询公司Ena Sud srl合作,部署了两种创新型管道检测工具—– Sahara 和 SmartBall. 两者均为管内声学检测工具,可以在不中断供水的情况下精确定位泄漏点和气囊。
 
意大利Ena Sud srl业主Dario Longobardi表示:“由于爆裂或破裂导致的管道泄漏是造成漏水损失的主要原因。”

“从泄漏发生到被发现,中间可能已经过了几天、几周甚至几个月的时间。此外,从一个巨大、覆盖广泛的管网中找出泄漏点的准确位置并非易事。只有漏损很大时,我们才会有所行动。”

赛莱默的管道检测工作是在2019年11月至2020年2月期间进行的。该团队当时预计会在普罗奇达岛和伊斯基亚岛之间长2.7公里的管道上发现一处或多处严重泄漏。这些管道的检测使用了Sahara,那不勒斯与普罗奇达岛之间的管道采用SmartBall实施检测。



通过导水管,Sahara设备从普罗奇达岛-伊斯基亚岛管道的两侧插入。Sahara随水流移动,系缆式的设计让,操作员能够在管道问题点来回拖拽,从而实时确认疑似泄漏点的存在和位置。该团队还用Sahara的实时摄像头对管道内部进行了检视。
 
从那不勒斯延伸至普罗奇达岛的2.5公里管道采用SmartBall进行检测。SmartBall是一种自由游动的声学检测设备,适用于在一次作业中进行长距离的检测。

修复泄漏、节水节能

Sahara检测发现普罗奇达岛和伊斯基亚岛之间的一条海底管道有破裂。Ena Sud迅速派出潜水员进行修复。修复完成后,Acquedotto Campano将无收益水损失减少了50升/秒,这相当于伊斯基亚岛三分之一居民的日常用水量。
 
通过定位和修复泄漏点,该公司现在可以在夏天岛上人口增长三倍多的旅游旺季时提供可靠的供水服务。漏水损失的减少也降低了Acquedotto Campano的能源需求,为收入提供了保障。

SmartBall设备还可以绘制检测管网图。在伊斯基亚岛,赛莱默团队检查了一条直径250毫米、长约500米的主管道,目标是检测出泄漏点并确认管道位置,以便为未来的维修保养提供必要信息。
 
Longobardi说道:“提前制定有针对性的泄漏检测计划,包括检查、收集信息和依据评估数据采取行动,这对于有效管理起到了关键作用。赛莱默给我们上了重要的一课,并及时为我们带来了解决问题的先进技术。”
 
详细了解赛莱默的 管道评估服务.
 
了解详情